我的当前配置是 Windows 10和 CCS 10.2。
最初、我处理的所有项目在启动 CCS 时都没有问题、它会从我离开的位置开始。
最近我一直在使用 GIT 进行版本控制。 起初、错误是通过 GIT Bash 创建的、这给了我一个问题、即 CCS 在启动时挂起、它试图打开最后一个项目。 因为我在 GIT repo 中完成的最后一个项目、当 CCS 启动时、它会告诉我找不到 repo 并挂起该程序。
我必须使用任务管理器来关闭程序。 一旦关闭、程序将在启动时再次执行相同的操作。 我唯一发现问题的方法是删除元数据文件、然后在 CCS 打开后、转到并在 CCS 中手动打开我的项目。 我可以工作几天、只要 CCS 未关闭、所有提交工作正常、系统就不会挂起。
从 CCS 手册中我看到 GIT repo 不应位于 CCS 工作区目录中、因此我将所有项目移动到工作区目录之外的目录中。 这没有什么区别、我只会打开 CCS 以便挂起、然后必须删除元数据文件并找到我的项目、以便我可以继续工作。 我还进一步了解到、您可以在 CCS 中创建 GIT repo。 我这样做并关闭 CCS、当我再次打开它时、似乎一切正常。
宾果游戏!!! 我有一个结果、感到非常自豪、并取得了成就、我做了更多的工作、关闭了我的系统。 第二天,我启动了我的计算机并打开了 CCS..... 你猜到了… 我必须完成删除元数据文件的过程、在 CCS 中手动打开我的项目并继续工作。
在这个问题上的任何帮助都将非常令人激动!