尊敬的所有 TI 工程师和专家:
我已经尝试 TI Code Composer Studio 好几次了。
- 我想知道它是否具有向目标 MCU 项目添加外设的功能。 如果是、如何在 Code Composer Studio 中执行此操作?
如今、一些 MCU 工厂在其 MCU 开发 IDE 中提供了非常直观甚至是半 GUI、因此用户可以非常快速地选择和取消选择外设。 然后、只需按下一个按钮即可生成源。
谨致你的信,
Timmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有 TI 工程师和专家:
我已经尝试 TI Code Composer Studio 好几次了。
如今、一些 MCU 工厂在其 MCU 开发 IDE 中提供了非常直观甚至是半 GUI、因此用户可以非常快速地选择和取消选择外设。 然后、只需按下一个按钮即可生成源。
谨致你的信,
Timmy
Timmy、
有关这一点的答案取决于您使用的 MCU 系列。 例如、对于 SimpleLink 无线连接器件、有一个称为 SysConfig 的工具、它是 Code Composer Studio 的一部分、可提供用于添加外设和配置驱动程序的 GUI。 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG
您能告诉我您正在查看哪个器件、以便我可以将问题直接发送给相应的团队吗?
此致、
John
Timmy、
我将加入 MSP 团队、但下面是一些可帮助您入门的信息。
我建议从 MSP432P4 SDK 附带的"空"示例开始。 您可以从"视图"菜单打开 Resource Explorer、然后浏览此处的示例。 如果未安装 SDK、它将允许您进行安装。

导入工程后、您可以双击工程中包含的.syscfg 文件。 这将打开 SysConfig 工具。

此致、
John
您好、Li、
您是否还会为 Kentec QVGA Display BoosterPack 提供驱动程序?
https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1
现在、只有用于 Sharp LCD 的显示驱动器。

您好!
我认为 Graphlib 可以做到这一点。 'MSP 图形库("grlib")中提供了这些演示、并展示了如何在具有 Kentec 显示的项目中使用该库。 此演示向用户展示了如何启用触摸屏、创建按钮以及如何使用包括颜色和图像在内的图形基元。'