This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将外设添加到 CCS v10.3项目的最正常方法是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1002265/what-is-the-most-graceful-way-to-add-peripherals-to-a-ccs-v10-3-project

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的所有 TI 工程师和专家:

我已经尝试 TI Code Composer Studio 好几次了。

  • 我想知道它是否具有向目标 MCU 项目添加外设的功能。  如果是、如何在 Code Composer Studio 中执行此操作?

如今、一些 MCU 工厂在其 MCU 开发 IDE 中提供了非常直观甚至是半 GUI、因此用户可以非常快速地选择和取消选择外设。  然后、只需按下一个按钮即可生成源。

谨致你的信,
Timmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timmy、

    有关这一点的答案取决于您使用的 MCU 系列。  例如、对于 SimpleLink 无线连接器件、有一个称为 SysConfig 的工具、它是 Code Composer Studio 的一部分、可提供用于添加外设和配置驱动程序的 GUI。   https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    您能告诉我您正在查看哪个器件、以便我可以将问题直接发送给相应的团队吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我正在从 Code Composer Studio v10.3中开发 MSP-EXP432P401R Launchpad。

    例如、如何将中断、PWM、ADC 等添加到现有的空项目中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timmy、

    我将加入 MSP 团队、但下面是一些可帮助您入门的信息。

    我建议从 MSP432P4 SDK 附带的"空"示例开始。  您可以从"视图"菜单打开 Resource Explorer、然后浏览此处的示例。  如果未安装 SDK、它将允许您进行安装。

    导入工程后、您可以双击工程中包含的.syscfg 文件。  这将打开 SysConfig 工具。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷!

    此 syscfg 文件是一种隐藏的武器!

    希望收到来自 MSP 团队的更多提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你已经找到了武器、这太酷了! 希望它能加快您的开发速度。 我想我们可以结束本课程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您是否还会为 Kentec QVGA Display BoosterPack 提供驱动程序?

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1

    现在、只有用于 Sharp LCD 的显示驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为 Graphlib 可以做到这一点。 'MSP 图形库("grlib")中提供了这些演示、并展示了如何在具有 Kentec 显示的项目中使用该库。 此演示向用户展示了如何启用触摸屏、创建按钮以及如何使用包括颜色和图像在内的图形基元。'

    请 从 www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN 找到该插件