This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio/CCS 可以#39;t 安装在 macOS Big Sur 上

Guru**** 2391115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999954/code-composer-studio-ccs-can-t-be-installed-on-macos-big-sur

我有一个 Macbook Pro M1和 macOS Big Sur。 当我尝试安装 CCS 时、只有 Setup 屏幕会显示空白窗口、没有其他内容。 我看到一些人使用 CCS 与 M1 Macbook、所以我的问题是我无法解决的。

我尝试安装 v10.1.x 时出现了此问题。 然后我进行了一项研究、发现 Big Sur 将获得 v10.3.0的支持。 今天我下载了 v10.3.1.00003,但出现了同样的问题。 有人可以帮帮我吗?

这是我面临的问题:(我无法从这个屏幕继续、因此我无法安装 CCS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚下载了10.3.1安装程序(离线版本)、它在 BigSur M1 macbook air 上为我提供。

    我刚刚转到下载文件夹并运行.dmg

    您是否下载了单个文件离线安装程序或联机文件?  我不希望这会产生影响。  这是我下载的文件 :https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv10/CCS_10_3_1/exports/ccs_installer_osx_10.3.1.00003.dmg

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这也不起作用。 我尝试将计算机的语言切换为英语、将外观从暗变为亮。 他们都没有帮助。 出现此设置窗口、但它只是空白。 我甚至尝试了"显示软件包内容"选项来手动安装、但也没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFE、

    我正在运行暗模式、因此这不会是问题。  我的 macOS 版本为11.2.3。  这是 Apple 的库存分配。

    我下载 dmg

    我运行它、它会像这样打开

    然后、当我运行 CCS_setup 时、它会提示我是否可以运行从 software-dl.ti.com 下载的项目

    我说是的。  它运行。  我简要地看到 CCS 启动界面、然后启动设置程序。

    您的 macOS 发行版是否有任何不同?  是从 Apple 还是公司提供的?

    我可以在网上找到一些有关空白应用程序的参考、但没有一致的解决方案。

    请注意 CCS 在 BigSur 上工作、但并不出色。  当我们在 CCSv11中选择新的 Eclipse 框架时、会解决调整窗口大小和排列窗口的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些应用程序与暗模式不完全兼容、有时由于暗模式颜色的变化、文本不会显示。 这就是我尝试光模式的原因。

    我会像您一样运行 CCS_setup、它也会提示我、我说是。 我等待3-4分钟、此时会显示此空白设置窗口。 我在那张空白的大屏幕上等了15-20分钟,只是为了看它是否能正常工作,但没有机会。  

    我的 macOS 发行版与您的版本相同、11.2.3。 从 Apple 购买。

    安装了 JDK 和 JRE,以查看是否会有所帮助,但没有发生任何情况。 我是否需要安装其他一些程序?

    [引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999954/code-composer-studio-ccs-can-t-be-installed-on-macos-big-sur/3694545 #3694545"]

    我可以在网上找到一些有关空白应用程序的参考、但没有一致的解决方案。

    [/报价]

    这些参考文献是什么? 请发送它们吗? 也许其中一个对我有用。

    此致、

    EFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFE、

    该设置窗口应在几秒钟内显示。  您的专业技术将比我的无线技术更快。  

    这些是我找到的链接。  其中没有一项特别有用

    这是 Evernote 指定的、但与 UI 问题类似。  人们最终使用了一些旧版本。

    https://discussion.evernote.com/forums/topic/133655-app-does-not-load-blank-white-screen-big-sur/

    这是苹果商店的类似产品、但与 BigSur 的 β 有关。

    https://www.youtube.com/watch?v=UvXR8KvG8w0

    这是音乐应用程序和 BigSur 测试版。

    https://www.reddit.com/r/MacOSBeta/comments/ijabad/any_one_else_dealing_with_a_blank_screen_in_the/

    [引用 userid="486398" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999954/code-composer-studio-ccs-can-t-be-installed-on-macos-big-sur/3694659 #3694659">安装了 JDK 和 JRE,以查看是否会有所帮助,但未发生任何情况。 是否需要安装其他一些程序?

    无需安装 JDK 或 JRE。  CCS 安装程序具有它所需的一切。  我想知道安装程序中是否有任何内容被阻止、而这个屏幕却从未被画出来。  我将与我们的安装专家核实他们是否有任何想法。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    正如您所说的、这些链接都不有用。 正如我在尝试从10.1版开始安装 CCS 之前所说的那样。 我甚至尝试了 v9.x、也不起作用。

    我很期待收到您的安装专家的来信。 希望他/她能为我找到解决方案。 任何终端命令或类似的命令对我来说都是可以的、这不会是问题。

    此致、

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家建议了一种创建安装早期部分日志的方法、该方法可能会让您对正在进行的操作有所了解。

    双击.dmg 将其打开。

    然后将.app 和内容项从 dmg 拖到文件夹中。

    然后打开终端应用程序、进入该文件夹并运行:

    打开 ccs_setup_10.3.1.00003.app --args-syncdebugtrace /tmp/debug.txt

    如果您可以附加 debug.txt 文件、该文件将位于/tmp 文件夹中、这将会很好。  您还可以更改命令以将 txt 文件放在不同的可写文件夹中。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里是:

    e2e.ti.com/.../5773.debug.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Efe。  与我们自己的安装程序代码相比、我们使用 InstallBuilder 软件创建安装程序时、需要几天时间才能将这些日志签出。稍后、我们将使用这些日志来创建安装程序。  它们需要解码。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 InstallBuilder 团队收到了反馈。  尚未取得进展,但至少我们已经建立了联系。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFE、

    我们有一个新的安装程序供您尝试。  它与之前的10.3.1相同,但使用的是较新版本的安装生成器。

    我现在将其复制到一个网站、您可以从该网站下载它。  如果您可以像以前那样尝试使用 logging 命令、这将是很好的选择。

    打开 ccs_setup_10.3.1.00004.app --args-syncdebugtrace /tmp/debug.txt

    链接一旦上线、我就会发布。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是安装程序的链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/apps/ccs_installer_osx_10.3.1.00004.dmg

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John。

    我尝试了,但没有 机会... 现在、它以空白黑色闪屏打开、几分钟后、另一个空白屏幕将关闭。 如下所示:

     以下 是 debug.txt 和 ccs_install_10.3.1.00004.log 文件:

    e2e.ti.com/.../0172.debug.txte2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_10.3.1.00004.log

    从日志文件中可以看到、我在18:50启动了安装过程、10分钟后、出现空白安装程序窗口。 我认为这不应该发生。

    此致、

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EFE、

    我仍在等待团队在最新日志上回复。  我已从 M1 macbook 压缩 CCSv10.3.1安装、并将通过私人消息向您发送链接(您将看到来自我的朋友请求)。  您能不能尝试解压缩它、看看它是否会运行。  我的安装位于/Applications/ti 中

    此致、

    John