This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 Macbook Pro M1和 macOS Big Sur。 当我尝试安装 CCS 时、只有 Setup 屏幕会显示空白窗口、没有其他内容。 我看到一些人使用 CCS 与 M1 Macbook、所以我的问题是我无法解决的。
我尝试安装 v10.1.x 时出现了此问题。 然后我进行了一项研究、发现 Big Sur 将获得 v10.3.0的支持。 今天我下载了 v10.3.1.00003,但出现了同样的问题。 有人可以帮帮我吗?
这是我面临的问题:(我无法从这个屏幕继续、因此我无法安装 CCS)
我刚刚下载了10.3.1安装程序(离线版本)、它在 BigSur M1 macbook air 上为我提供。
我刚刚转到下载文件夹并运行.dmg
您是否下载了单个文件离线安装程序或联机文件? 我不希望这会产生影响。 这是我下载的文件 :https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv10/CCS_10_3_1/exports/ccs_installer_osx_10.3.1.00003.dmg
John
EFE、
我正在运行暗模式、因此这不会是问题。 我的 macOS 版本为11.2.3。 这是 Apple 的库存分配。
我下载 dmg
我运行它、它会像这样打开
然后、当我运行 CCS_setup 时、它会提示我是否可以运行从 software-dl.ti.com 下载的项目
我说是的。 它运行。 我简要地看到 CCS 启动界面、然后启动设置程序。
您的 macOS 发行版是否有任何不同? 是从 Apple 还是公司提供的?
我可以在网上找到一些有关空白应用程序的参考、但没有一致的解决方案。
请注意 CCS 在 BigSur 上工作、但并不出色。 当我们在 CCSv11中选择新的 Eclipse 框架时、会解决调整窗口大小和排列窗口的问题。
此致、
John
某些应用程序与暗模式不完全兼容、有时由于暗模式颜色的变化、文本不会显示。 这就是我尝试光模式的原因。
我会像您一样运行 CCS_setup、它也会提示我、我说是。 我等待3-4分钟、此时会显示此空白设置窗口。 我在那张空白的大屏幕上等了15-20分钟,只是为了看它是否能正常工作,但没有机会。
我的 macOS 发行版与您的版本相同、11.2.3。 从 Apple 购买。
安装了 JDK 和 JRE,以查看是否会有所帮助,但没有发生任何情况。 我是否需要安装其他一些程序?
[引用 userid="3175" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999954/code-composer-studio-ccs-can-t-be-installed-on-macos-big-sur/3694545 #3694545"]我可以在网上找到一些有关空白应用程序的参考、但没有一致的解决方案。
[/报价]这些参考文献是什么? 请发送它们吗? 也许其中一个对我有用。
此致、
EFE。
EFE、
该设置窗口应在几秒钟内显示。 您的专业技术将比我的无线技术更快。
这些是我找到的链接。 其中没有一项特别有用
这是 Evernote 指定的、但与 UI 问题类似。 人们最终使用了一些旧版本。
https://discussion.evernote.com/forums/topic/133655-app-does-not-load-blank-white-screen-big-sur/
这是苹果商店的类似产品、但与 BigSur 的 β 有关。
https://www.youtube.com/watch?v=UvXR8KvG8w0
这是音乐应用程序和 BigSur 测试版。
https://www.reddit.com/r/MacOSBeta/comments/ijabad/any_one_else_dealing_with_a_blank_screen_in_the/
[引用 userid="486398" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999954/code-composer-studio-ccs-can-t-be-installed-on-macos-big-sur/3694659 #3694659">安装了 JDK 和 JRE,以查看是否会有所帮助,但未发生任何情况。 是否需要安装其他一些程序?无需安装 JDK 或 JRE。 CCS 安装程序具有它所需的一切。 我想知道安装程序中是否有任何内容被阻止、而这个屏幕却从未被画出来。 我将与我们的安装专家核实他们是否有任何想法。
此致、
John
John、
正如您所说的、这些链接都不有用。 正如我在尝试从10.1版开始安装 CCS 之前所说的那样。 我甚至尝试了 v9.x、也不起作用。
我很期待收到您的安装专家的来信。 希望他/她能为我找到解决方案。 任何终端命令或类似的命令对我来说都是可以的、这不会是问题。
此致、
EFE
我们的专家建议了一种创建安装早期部分日志的方法、该方法可能会让您对正在进行的操作有所了解。
双击.dmg 将其打开。
然后将.app 和内容项从 dmg 拖到文件夹中。
然后打开终端应用程序、进入该文件夹并运行:
打开 ccs_setup_10.3.1.00003.app --args-syncdebugtrace /tmp/debug.txt
如果您可以附加 debug.txt 文件、该文件将位于/tmp 文件夹中、这将会很好。 您还可以更改命令以将 txt 文件放在不同的可写文件夹中。
此致、
John
我们从 InstallBuilder 团队收到了反馈。 尚未取得进展,但至少我们已经建立了联系。
John
EFE、
我们有一个新的安装程序供您尝试。 它与之前的10.3.1相同,但使用的是较新版本的安装生成器。
我现在将其复制到一个网站、您可以从该网站下载它。 如果您可以像以前那样尝试使用 logging 命令、这将是很好的选择。
打开 ccs_setup_10.3.1.00004.app --args-syncdebugtrace /tmp/debug.txt
链接一旦上线、我就会发布。
此致、
John
下面是安装程序的链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/apps/ccs_installer_osx_10.3.1.00004.dmg
此致、
John
你好、John。
我尝试了,但没有 机会... 现在、它以空白黑色闪屏打开、几分钟后、另一个空白屏幕将关闭。 如下所示:
以下 是 debug.txt 和 ccs_install_10.3.1.00004.log 文件:
e2e.ti.com/.../0172.debug.txte2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_10.3.1.00004.log
从日志文件中可以看到、我在18:50启动了安装过程、10分钟后、出现空白安装程序窗口。 我认为这不应该发生。
此致、
EFE
EFE、
我仍在等待团队在最新日志上回复。 我已从 M1 macbook 压缩 CCSv10.3.1安装、并将通过私人消息向您发送链接(您将看到来自我的朋友请求)。 您能不能尝试解压缩它、看看它是否会运行。 我的安装位于/Applications/ti 中
此致、
John