即使在 code composer 10中执行 system_reset、引脚15上的 XDS-200 RESET_N 也不会置位。 为了查看问题、我使用示波器探测 RESET 引脚、在使用 code composer 进行调试时、我进行了系统复位。 在目标上没有正确复位的副作用是、在我手动对目标强制复位之前、代码不会启动。
我的目标需要 JTAG 连接器引脚15上的复位信号、并将其直接发送到 OMAP、请参阅随附的原理图。
问题必须是 XDS-200中的固件损坏、或者 Code Composer I 无法找到的选项。 你可以帮帮我吗?