This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:在 System_RESET 期间、XDS-200 RESETN 引脚未置为有效

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/998899/omap-l138-xds-200-resetn-pin-is-not-asserted-during-system_reset

器件型号:OMAP-L138

即使在 code composer 10中执行 system_reset、引脚15上的 XDS-200 RESET_N 也不会置位。 为了查看问题、我使用示波器探测 RESET 引脚、在使用 code composer 进行调试时、我进行了系统复位。  在目标上没有正确复位的副作用是、在我手动对目标强制复位之前、代码不会启动。  

我的目标需要 JTAG 连接器引脚15上的复位信号、并将其直接发送到 OMAP、请参阅随附的原理图。

问题必须是 XDS-200中的固件损坏、或者 Code Composer I 无法找到的选项。 你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用具有 CTI 20引脚 JTAG 插头、并将 XDS200 CTI 20引脚连接器与其相连的定制 L138板以及该插头的监控引脚15?

    谢谢

    Ki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我相信这个问题可能与类似报告的 XDS110问题有关。 我们正在调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:问题似乎不相关。

    一个问题。 如果您改为尝试"Reset Emulator"、是否会看到 nTRST (引脚2)有效?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/998899/omap-l138-xds-200-resetn-pin-is-not-asserted-during-system_reset/3692865 #3692865"]如果改为尝试"重置仿真器",是否会看到 nTRST (引脚2)已声明?[/quot]

    还是引脚15?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    "Reset emulator"(重置仿真器)显示为灰色、我无法使用它。

    当仿真器被连接时、nTRST (引脚2)变为高电平、当仿真器被断开时、它返回低电平。  它不会对"系统复位"做出反应。

    我找到了一种切换 nRESET 引脚15的方法、目标配置中有一个设置。 它将切换 nRESET、但仅在调试探针启动时。 我认为它已经足够好了、它没有完全控制那么好、但至少我能够在 我的目标中加载一个代码。 请参阅下面的附件、像我这样的新手很难找到该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="391766" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/998899/omap-l138-xds-200-resetn-pin-is-not-asserted-during-system_reset/3694460 #3694460"]“重置仿真器”显示为灰色,我无法使用它。

    请注意、您必须与目标断开连接才能使用该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢对复位仿真器特性的澄清。 我想、当仿真器经常与 CCS 失去通信时、这会很有用。 关于 nRESET 函数、我向我的固件开发团队展示了我找到的解决方案。 他们说它运行得很好;二进制文件加载并且仿真启动完美。 总之,他们感到满意。

    再次感谢、祝您愉快。