This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:GUI 在 COM5:9600等待数据时挂起。

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999266/msp-exp430fr2355-gui-hangs-at-com5-9600-waiting-for-data

器件型号:MSP-EXP430FR2355

我正在使用 Launch Pad 和 SLAA930双射线烟雾探测器。

通常、我会从 GUI Composer 启动我的 GUI。

最近、工作正常的 GUI 停止了与 LaunchPad 的通信。  

通信过程等待消息 COM5:9600等待数据。

如果我在 GUI Composer 中安装一个全新的项目、那么在我重命名 GUI Composer 项目之前、一切都正常、

此时、如果我重新启动 GUI、它会在同一个位置挂起。

我注意到我的 GUI Composer 项目目录中发布了一个更新;但是、当我尝试执行此更新时、此更新无法安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Len COPE、请根据 slaa930.pdf 的第11页将波特率设置为19200bps。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特率已设置为19200bps。 GUI 在我保存它之前工作正常。 保存后、GUI 不工作。 GUI 来自具有正确波特率的 TY 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 这解决了我的问题。 当我保存 GUI 时、编辑器将波特率从19、200更改为9、600。