请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR2355 我正在使用 Launch Pad 和 SLAA930双射线烟雾探测器。
通常、我会从 GUI Composer 启动我的 GUI。
最近、工作正常的 GUI 停止了与 LaunchPad 的通信。
通信过程等待消息 COM5:9600等待数据。
如果我在 GUI Composer 中安装一个全新的项目、那么在我重命名 GUI Composer 项目之前、一切都正常、
此时、如果我重新启动 GUI、它会在同一个位置挂起。
我注意到我的 GUI Composer 项目目录中发布了一个更新;但是、当我尝试执行此更新时、此更新无法安装。