This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 在 (PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15\vision_apps\utils\UDMA\src)中找到 了 UDMA 示例
我 在 (psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15\pdk\packages/ti\drv\udma_new\examples)中运行了示例 使用 JTAG ,
如何 在 UDMA_memcpy_test 中调用和测试 appUdmaTest func?
谢谢
Shuai
如何 运行 和 测试 appUdmaTest 函数?
谢谢!
您好!
您能解释一下您到底想做什么吗? 不确定为何要在 PDK 示例中调用中间件(VISION_APPS)函数。
此致
Sivaraj R
您好: Sivaraj R
我 在 C66上运行 CNN , 我必须 在 DDR 和 L2RAM 之间移动数据 , 我 在 vision_apps\utils\udma\src\app_udma_test 中找到 appUdmaCopy2D
那么 ,我是否可以 使用 appUdmaCopy2D 在 DDR 和 L2RAM 之间移动数据?
我找到 appUdmaCopy2D dest_piting=src_pitch、 appUdmaFill2D dest_piting>src_pitch
因此、 如果 dest <src_pitch what func should i call ?
谢谢
Shuai
UDMA 驱动程序支持所有配置组合。 vision_apps DMA utils 以 UDMA 驱动程序为基础编写、以支持特定用例、如 memcpy 和 memfill。 如果需要更多高级功能、则用户可以根据需要修改此实用程序。
此致
Sivaraj R