This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:如何在 VISION_APPS\UTILS\UDMA\src 中运行 appUdmaTest

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883178/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-how-can-i-run-appudmatest-in-vision_apps-utils-udma-src

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

          我     在     (PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15\vision_apps\utils\UDMA\src)中找到         了 UDMA 示例  

        我   在      (psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15\pdk\packages/ti\drv\udma_new\examples)中运行了示例    使用  JTAG ,

              如何     在          UDMA_memcpy_test 中调用和测试 appUdmaTest func?

谢谢

 Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        如何 运行   和   测试  appUdmaTest  函数?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您到底想做什么吗? 不确定为何要在 PDK 示例中调用中间件(VISION_APPS)函数。

    此致

    Sivaraj R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:   Sivaraj R

           我      在       C66上运行 CNN ,       我必须  在   DDR 和 L2RAM 之间移动数据 ,    我 在      vision_apps\utils\udma\src\app_udma_test 中找到 appUdmaCopy2D    

          那么    ,我是否可以  使用  appUdmaCopy2D        在   DDR 和 L2RAM 之间移动数据?

           我找到    appUdmaCopy2D   dest_piting=src_pitch、   appUdmaFill2D  dest_piting>src_pitch   

        因此、   如果    dest <src_pitch what func should i call ?                

    谢谢

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UDMA 驱动程序支持所有配置组合。 vision_apps DMA utils 以 UDMA 驱动程序为基础编写、以支持特定用例、如 memcpy 和 memfill。 如果需要更多高级功能、则用户可以根据需要修改此实用程序。

    此致

    Sivaraj R