This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET:CAN#39;t resolve " No USB FET was found " error with CCS studio

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872609/ccs-msp-fet-msp-fet-can-t-resolve-no-usb-fet-was-found-error-with-ccs-studio

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F6638MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 MSP430F6638 MCU、我正在尝试使用 CCSstudio 运行一些代码。 问题是当我尝试调试程序时,  不到 MSP-FET: MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET。  我正在使用 4线制 JTAG 通信,并通过外部电源为 MCU 供电,因此我进行了 J1连接:

我还检查了电源、我确实具有正确的电压。 因此、如果 有一些驱动程序或一些工具需要安装或检查是否已安装、我不知道为什么没有找到 FET。 下面是我的 JTAG 连接:由于 C1不应超过2.2nF,我使用了2nF 电容。 我正在使用 CCSstudio 的 v9。  

有人能帮忙吗?

谢谢、

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    通常、"找不到 USB FET"意味着计算机本身看不到 MSP-FET。  因此、它不太可能与您的电路板或 JTAG 连接相关。  (这些问题通常会按照"未找到目标"的措辞表达一些看法)

    如果您从 PCB 上拔下 MSP-FET 并尝试进行调试、则仍应出现"无法 找到 USB FET"错误。  这通常是与驱动程序相关的问题。   

    您是否在设备管理器中看到 MSP-FET 显示为调试器?  MSP-FET 上是否有任何 LED 亮起?

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回答。 我在另一台 PC 上尝试过、它工作正常。 我想问题来自我自己的笔记本电脑。 我如何解决这个问题? 我的意思是,如果它在另一台 PC 上工作,这意味着我的驱动程序丢失了? 但我不知道为什么我的驱动程序会丢失、因为我确实按照相同的步骤安装 CCS Studio。  

    PS:MSP-FET 上有2个 LED:一个绿色 LED (它正在写入电源)和一个红色 LED (写入模式)。

    谢谢、

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    当您安装 CCS 时、如果您告诉它您将使用 MSP430进行开发、那么它还应该安装了包含工具驱动程序的 MSP430ware。  您可能  会在 c:\ti\msp430warexxxxx 中有一个文件夹   

    您能确认您有 msp430ware 文件夹吗?   

    如果是、当您将 MSP-FET 插入 PC 时、您是否会在器件管理器中看到它出现?  

    谢谢、

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    是的、我可以确认我有 msp430ware 文件夹。 此外、笔记本电脑还能识别 MSP-FET、因为在器件管理器中、我可以找到"MSP-TOOLS"外设、但仍然无法调试任何程序。 我不知道为什么它在另一台 PC 上工作、而不是在这台 PC 上工作。 请提供任何帮助。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     还在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    很抱歉耽误你的时间、我被拉走了。  插入 MSP-FET 后、您应该会在器件管理器上看到 MSP 应用 UART 和调试接口。  您看到了这些吗?  

    此外、当您将 MSP-FET 连接到 PC 时、是否打开了 MSP-FET 上的任一 LED?  理想情况下、您只会看到一个电源 LED。  《MSP-FET 用户指南 》的第5.6.4节中定义了 LED 信号:http://www.ti.com/lit/ug/slau647m/slau647m.pdf 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    这就是我在插入 MSP-FET 时所得到的:

    实际上、我没有 MSP 应用 UART1和 MSP 调试接口、 您会建议什么来解决这个问题,我的意思是我必须做些什么才能让器件管理器"看到"MSP-FET?

    "此外、  当您将 MSP-FET 连接到 PC 时、是否打开了 MSP-FET 上的任一 LED?  理想情况下、您只会看到一个"的电源 LED。

    是的、当我将 MSP-FET 连接到 PC 时、绿色 LED 指示灯亮起、即电源 LED 指示灯亮起。

    谢谢、

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    感谢您提供信息。  这似乎是 MSP-FET 的驱动程序问题。  请在 此处查看此主题:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/427627?MSP-FET-Last-model-the-black-one-not-recognized-by-Windows-7-x64 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢你的帮助。 它现在可以工作了! 这是驱动程序问题。  

    此致、

    Mike