This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:CCS 安装

Guru**** 2525310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882746/ccs-msp-exp432p401r-ccs-installation

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我在安装 Code Composer Studio 9.3.0时遇到问题(9.2.0和9.1.0存在相同的问题)。  我正在运行 Windows 7 Ultimate 64位操作系统、并尝试安装 SimpleLink MSP432和 SimpleLink CC13XX 和 CC26XX 组件。  在安装结束时、我会得到以下结果:

重试始终会产生相同的响应。  我可以做些什么来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您的图片未上传、您可以再试一次吗? 此外、请压缩的内容 /ccs/install_logs 并在此处上传。  

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2870.error_5F00_report.zip

     但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否可以检查文件夹%TEMP%以获取任何 bitrock *。log 文件,并在此处进行压缩和附加? 其中一个组件安装程序看起来会崩溃、因此日志不在常规位置。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2728.bitrock_5F00_installer.zip

    在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不确定导致初始错误的原因-日志表示您在发送日志后再次运行安装程序、因此日志文件可能已被删除、或者组件安装程序在写入任何日志之前崩溃。

    我看到安装程序在中止的安装后无法清除。 能否完全删除 c:\ti\ccs930\ccs 并重试? 此外,请删除%TEMP%文件夹中的任何 bitrock *.log 文件。 如果再次失败、请向我发送在 install_logs 文件夹和%TEMP%文件夹中生成的新日志。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不允许我删除:

     C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\common\bin\fs.exe

    C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\downloads\ti_msp430pack_setup64_9.1.0.exe

    C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\downloads\ti_msp432flashpack_setup64_8.1.4.exe

    C:\ti\ccs930\ccs\tirex3\node.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我认为您需要重新启动计算机、以消除任何保留这些文件的内容。 否则,您可以安装在另一个文件夹中,并在下次重新引导后删除该目录。

    丹麦语