This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CCS

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875898/ccs-tm4c1294ncpdt-ccs

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好、  

我正在使用 Windows 10计算机和 CCS v9.2.0.00013 。 但我无法使用 CCS、因为它显示 SYSBIOS.KNL 与 XDCTools 不兼容的错误。  

请告诉我如何解决此问题。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI-RTOS for TivaC? 如果是、您需要使用与 TI-RTOS 兼容的 XDCtools 版本。  

    请参阅此 相关主题。

    您可以从此 页面下载并安装特定版本的 XDCtools。 安装后、请确保从工程属性中选择该版本。
    有关安装和选择 XDCtools 等不同版本产品的更多信息、请参阅以下页面 :http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_product-installation-selection.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aarti、  

    感谢您的回复。  

    我使用的是 TI-RTOS v2.16.0.08 、建议使用高于3.5或更高版本的 XDCToll 版本。

    我使用的是 TI-RTOS 所需的相同版本的 XDCtools。 但仍然显示错误。  

    请帮助我解决此问题。

    谢谢、此致、  

    Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aarti、  

    感谢您的回复。  

    我使用的是 TI-RTOS v2.16.0.08 、建议使用高于3.5或更高版本的 XDCToll 版本。

    我使用的是 TI-RTOS 所需的相同版本的 XDCtools。 但仍然显示错误。  

    请帮助我解决此问题。

    谢谢、此致、  

    Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Srinivasan Bhuramoorthy"]我使用的是 TI-RTOS v2.16.0.08 、建议使用高于3.5或更高版本的 XDCToll 版本。[/引用]

    实际上、我提到的主题和 TI-RTOS v2.16.0.08的发行说明 都建议使用 XDCtools v3.32.00.06、而不是3.5版本。

    请 从此 页面安装 v3.32.00.06 、并将项目设置为使用它。