This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:CCS7.4 (SDK ver_4.3)->CCS8.3 (SDK ver_5.3)迁移

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/876199/ccs-processor-sdk-omapl138-ccs7-4-sdk-ver_4-3---ccs8-3-sdk-ver_5-3-migration

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

无法从版本8.3编译从版本7.4编译的工程。


"包含"区域出错。


当我选中时、文件夹名称和文件名会随着版本的更新而更改。


我使用了很多"包含"。 我是否必须查找并更改所有内容?


来自更新的源代码必须已更改。 我可以按原样使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进行此更改的原因是所有特定于电路板的数据都应来自电路板库。  

    SPI_board.h 已重命名为 SPI_test.h、所有特定于电路板的代码已移至电路板库。 您只需将包含路径更改为指向 SPI_test.h、如下所示。 此头文件将从电路板库中拾取所需的电路板配置文件。  

    #include 

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sahin、但我还有另一个问题。

    这种情况。

    这是否也被重命名了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ccs7.4_sdk4.3_ndk2.26_socketndk.h 点击这里、构建好

    但是

    相同的项目

    ccs8.3_sdk5.3_ndk3.4_socketndk.h 此构建错误

    什么是'#include '?

    我不知道有什么问题、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 TI 的 POSIX 端口连接到 SYS/BIOS 的架构方法在 SYS/BIOS 6.52和6.53之间进行了更改。 这些 POSIX 更改可以改善每个工具链的支持,以及对除 SYS/BIOS 之外的 RTOS 的 POSIX 支持。

    这些更改的结果之一是、找到 POSIX 头的包含路径已从 packages/ti/sysbios/POSIX 更改为适用于 TI 编译器的 packages/ti/posix/CCS。 因此、请将以下路径添加到工程属性>编译> XDCtools >包存储库

    ${BIOS_CG_ROOT}/packages/ti/posix/ccs 

    此致、
    Sahin