请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2652R工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在安装 SDK CC2652R 和 code composer 时遇到问题,我浏览了安装指南,但仍然面临问题。
我们需要首先安装哪个 SDK 或 CCS。
2.由于 SDK 和 CCS 需要安装在同一目录中、因此必须将默认的" ti "文件夹保留为我们的工作目录
我们可以在 C 驱动器中有自己的创建目录。