This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在安装 SDK CC2652R 和 code composer 时遇到问题,我浏览了安装指南,但仍然面临问题。
我们需要首先安装哪个 SDK 或 CCS。
2.由于 SDK 和 CCS 需要安装在同一目录中、因此必须将默认的" ti "文件夹保留为我们的工作目录
我们可以在 C 驱动器中有自己的创建目录。
安装这两个工具的最简单方法是安装 CCS、然后在 CCS 中使用 Resource Explorer 安装 SDK。
安装 CCS 时、您可以选择安装位置。 它不必位于默认位置。
要从 Resource Explorer 安装 SDK、请右键单击该 SDK 并选择 Install
然后、它将显示您希望安装它、在底部、它将允许您选择要安装它的位置。
如果您改为通过从 TI.com 手动下载来安装 SDK、则还可以选择安装位置。 但是、您需要告诉 CCS 安装位置。 您可以在此处的首选项对话框中执行此操作。
此致、
John