This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8350H-EVM:项目无传感器关注控制器 drv8350h-evm

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350H-EVM, DRV8353RH-EVM, DRV8301-69M-KIT, DRV8350, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883225/ccs-drv8350h-evm-project-sensorless-foc-controller-drv8350h-evm

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8353RH-EVMDRV8301-69M-KITDRV8350DRV8353

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有牵引问题、

1/无刷电机无传感器 FOC 控制器的最佳评估模型是什么?

2/我的套件是 DRV8350H-EVM。 此套件是否有项目(含代码)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abderrahim、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    1) 1)适用于无刷直流无传感器 FOC 的最佳 EVM 采用 INSTASPIN-FOC 技术、如下所示:

    DRV8353RH-EVM:工作电压为9V 至95V、连续电流为15A /峰值电流为20A 的 H 桥输出电流

    http://www.ti.com/tool/DRV8353RH-EVM

     

    DRV8301-69M-KIT:6V 至60V 工作电压、40A 同步电机、用于驱动泵、门、升降器、风扇等

    http://www.ti.com/tool/DRV8301-69M-KIT

    我想指出的是、您拥有的套件(DRV8350H-EVM)不支持 INSTASPIN、因为与 DRV8353不同、DRV8350不包含三个集成分流放大器(CSA)。 CSA 是 INSTASPIN 所必需的。   

    2) 2) DRV8350H-EVM 的固件位于: http://www.ti.com/lit/zip/slvc755。  

    您需要下载 Code Composer Studio (CCS)才能运行 DRV8350H-EVM 的 CCS 项目代码。 然后从 CCS 中、从 zip 文件夹导入您需要的 CCS 项目(无传感器或有传感器)、以构建和运行 DRV8350H-EVM 的代码。

    以下是用户指南、您可以按照该指南安装 CCS 并启动 DRV8350x EVM GUI: http://www.ti.com/lit/ug/slvub78a/slvub78a.pdf

    此致、

    Aaron Barrera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在驱动器 DRV8350的说明中、支持三个集成分流放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abderrahim、

    TI.com 上 DRV8350页面的说明和特性自动取自 DRV835x 数据表、该数据表用于 DRV835x 器件系列(DRV8350x、DRV8353x)。 器件型号包括 DRV8353x、其中包括您要查找的可选 CSA。

    以下是 DRV8353页面和 DRV8353H-EVM 的链接:

    http://www.ti.com/product/DRV8353

    http://www.ti.com/tool/DRV8353RH-EVM