This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM8148:CCS 是否支持 TMS320DM8148

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875559/ccs-tms320dm8148-whether-ccs-supports-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Code Composer Studio

能否在 CCS IDE 中对达芬奇媒体处理器 TMS320DM8148进行编程? 或哪个平台/IDE 将支持这些处理器。 请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 可以对 DM8148进行编程。  但是、您将在 ARM 上运行什么操作系统?  该问题的答案可能会导致您进入不同的开发环境。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 Windows 7 64位操作系统中运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、您将运行 DM8148上的 ARM 内核的操作系统是什么?  例如、您是否要在其上运行 Linux、SYS/BIOS 或其他内容?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 中将 SYS/BIOS 安装程序与我的 CCS v9.3一起包含。

    http://www.ti.com/tool/SPRC265

    http://www.ti.com/tool/SPRC264

    从上面的链接中、我下载了 img 和 DSP lib 文件。   我不熟悉这款达芬奇媒体处理器、请为我提供使用 CCS 和 SYS/BIOS 对 DM8148进行编程的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您拥有的开发板是什么。  我可以在网上找到几个不同的选项。  Mistral、eInfochips 和 Z3的另一个。  似乎没有板载调试探针、因此您必须使用外部 JTAG 调试探针将 CCS 连接到板进行编程。

    在我们的此器件网页上、您可以看到:

    第三方提供支持

    此产品不具有 TI 持续提供的直接设计支持。 如需在设计过程中获得支持、您可以联系以下第三方之一:D3 Engineering、elnfochips, Ittiam Systems, Path Partner Technology,或 Z3 Technologies。

    要对此电路板进行编程、您需要:

    • CCS (您有它)
    • 您拥有的板的板级支持文件。  有一些文件用于在 CCS 中设置存储器映射、以了解电路板上的外部存储器以及初始化电路板。  这将来自电路板供应商。  对于 Mistral EVM、这些文件随 CCS 提供。
    • 调试探针。  如果使用 CCS 对电路板进行编程、则需要使用调试探针。  XDS110、XDS200、XDS560v2是调试探针示例。

    我在我们的办公室找到了 Mistral DM8148 EVM。  我将看到我是否可以加载一个程序。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我能够让 Mistral DM8148板正常工作。

    我有 CCSv9.3、Mistral DM8148 EVM、XDS200类调试探针。

    我的 Mistral 板由12V 电源供电

    XDS200连接到电路板中间的20引脚 JTAG 接头。

    在 CCS 中、转到项目菜单并选择新建 CCS 项目、创建了一个项目

    我在左侧的筛选框中输入了 DM8148。  然后、我在器件/电路板下拉列表中选择了 EVMDM8148。

    对于连接、我选择了德州仪器 XDS2xx USB 调试探针

    在 Cortex A 选项卡上、我为项目命名并从基本示例中选择"Hello World"。

    单击完成。  现在、我的项目资源管理器中有一个项目用于此器件上的 Cortex A8内核。

    我单击"Build"按钮来构建项目。  这可能需要一段时间、因为它第一次必须构建 C 运行时支持库。

    我单击 BUG 按钮以启动调试器。  它连接到 A8并初始化存储器、将我的程序加载到器件上。

    因此、我可以确认 CCSv9.3支持对 DM8148进行编程。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 EVM 板、我们有自己的具有 DM8148媒体处理器 IC 的开发板。  

    在搜索时,我们看到了 DSP 映像 文件,该文件必须通过 SYS/BIOS 通过 SD 卡加载到 DM8148 中才能开始编程。

    请就此向我提供帮助, 我们不清楚要遵循的确切程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4764564"]

    我不使用 EVM 板、我们有自己的具有 DM8148媒体处理器 IC 的开发板。  

    在搜索时,我们看到了 DSP 映像 文件,该文件必须通过 SYS/BIOS 通过 SD 卡加载到 DM8148 中才能开始编程。

    [/报价]

    我无法提供帮助。  最初的问题是有关通过 CCS 加载的问题。  我将与达芬奇团队的某个人联系进行评论。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的 DSPLib 和 ImageLib 不支持 DM8148器件。 在下载页面中、它清楚地指示库用于哪个器件。 它们用于 C64x、C66x、C67x 和 C55x。 它们都不适用于 DM8x。

    另一方面、DM8148是一款旧器件。 我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 DM8148 支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421

    雷克斯