工具/软件:Code Composer Studio
能否在 CCS IDE 中对达芬奇媒体处理器 TMS320DM8148进行编程? 或哪个平台/IDE 将支持这些处理器。 请提供一些建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
能否在 CCS IDE 中对达芬奇媒体处理器 TMS320DM8148进行编程? 或哪个平台/IDE 将支持这些处理器。 请提供一些建议。
CCS 可以对 DM8148进行编程。 但是、您将在 ARM 上运行什么操作系统? 该问题的答案可能会导致您进入不同的开发环境。
John
我在 Windows 中将 SYS/BIOS 安装程序与我的 CCS v9.3一起包含。
http://www.ti.com/tool/SPRC265
http://www.ti.com/tool/SPRC264
从上面的链接中、我下载了 img 和 DSP lib 文件。 我不熟悉这款达芬奇媒体处理器、请为我提供使用 CCS 和 SYS/BIOS 对 DM8148进行编程的过程。
我不确定您拥有的开发板是什么。 我可以在网上找到几个不同的选项。 Mistral、eInfochips 和 Z3的另一个。 似乎没有板载调试探针、因此您必须使用外部 JTAG 调试探针将 CCS 连接到板进行编程。
在我们的此器件网页上、您可以看到:
此产品不具有 TI 持续提供的直接设计支持。 如需在设计过程中获得支持、您可以联系以下第三方之一:D3 Engineering、elnfochips, Ittiam Systems, Path Partner Technology,或 Z3 Technologies。
要对此电路板进行编程、您需要:
我在我们的办公室找到了 Mistral DM8148 EVM。 我将看到我是否可以加载一个程序。
此致、
John
好的、我能够让 Mistral DM8148板正常工作。
我有 CCSv9.3、Mistral DM8148 EVM、XDS200类调试探针。
我的 Mistral 板由12V 电源供电
XDS200连接到电路板中间的20引脚 JTAG 接头。
在 CCS 中、转到项目菜单并选择新建 CCS 项目、创建了一个项目
我在左侧的筛选框中输入了 DM8148。 然后、我在器件/电路板下拉列表中选择了 EVMDM8148。
对于连接、我选择了德州仪器 XDS2xx USB 调试探针
在 Cortex A 选项卡上、我为项目命名并从基本示例中选择"Hello World"。
单击完成。 现在、我的项目资源管理器中有一个项目用于此器件上的 Cortex A8内核。
我单击"Build"按钮来构建项目。 这可能需要一段时间、因为它第一次必须构建 C 运行时支持库。
我单击 BUG 按钮以启动调试器。 它连接到 A8并初始化存储器、将我的程序加载到器件上。
因此、我可以确认 CCSv9.3支持对 DM8148进行编程。
此致、
John
我不使用 EVM 板、我们有自己的具有 DM8148媒体处理器 IC 的开发板。
在搜索时,我们看到了 DSP 映像 文件,该文件必须通过 SYS/BIOS 通过 SD 卡加载到 DM8148 中才能开始编程。
请就此向我提供帮助, 我们不清楚要遵循的确切程序。
[引用 user="user4764564"]
我不使用 EVM 板、我们有自己的具有 DM8148媒体处理器 IC 的开发板。
在搜索时,我们看到了 DSP 映像 文件,该文件必须通过 SYS/BIOS 通过 SD 卡加载到 DM8148 中才能开始编程。
[/报价]
我无法提供帮助。 最初的问题是有关通过 CCS 加载的问题。 我将与达芬奇团队的某个人联系进行评论。
此致、
John
您好!
您提到的 DSPLib 和 ImageLib 不支持 DM8148器件。 在下载页面中、它清楚地指示库用于哪个器件。 它们用于 C64x、C66x、C67x 和 C55x。 它们都不适用于 DM8x。
另一方面、DM8148是一款旧器件。 我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 DM8148 支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421
雷克斯