This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:CAN#39;t LOAD 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/883189/ccs-tms570ls0432-can-t-load-problem

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户现在正在使用 TMS570LS0432和 XDS100V3、构建项目是可以的、但当他们转向加载程序时、CCS 会报告如下所示的错误。 请告诉我如何解决此问题。 谢谢你。 此外、我不知道第二张图片是否意味着连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后一张图片显示内核已连接并暂停("暂停")。 但是、错误表明由于之前运行的代码等各种因素、连接可能不可靠、从而阻止访问或电源或复位等外部因素。 这种情况可能会欺骗调试探针、以为器件已正确连接、但实际上它无法完全控制器件-因此出现"文件加载器"错误。  

    我将研究调试 JTAG 页面中提到的所有故障排除技巧(搜索错误编号)。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔