This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA4VM:[C7x] LUT 指令

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882824/ccs-tda4vm-c7x-lut-instruction

器件型号:TDA4VM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、朋友。

我想知道如何使用 LUT 指令。

但我在 LUT.html 中看不到相关内容。

您能给我举几个例子吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我们正在添加有关 LUT 和 HIST 的信息、作为00.06培训材料的一部分。 但这很可能在2020年5月之前提供。

    查找硬件在 L1D 存储器中实现、L1D 存储器是一个16x64b 存储器组、CPU 可以向每个存储块发送16个独立的地址。 这种效果模拟查找/组织图类型的访问。

    复位时、C71x DSP 将 L1D 分区为32KB 高速缓存和16KB SRAM。 您可以选择减小缓存大小、从而增大 SRAM 大小。

    例如、如果 L1D 缓存降至16KB、则 L1D SRAM 变为32KB。

    您还可以选择路数、表大小、要索引的元素以及 LUT 的其他属性。

    要获得一个完整的选项列表、您可以查看该文件、

    ti-cgt-c7000_1.2.0.sts\cinclude\c7x_luthist.h

    我还建议您查看此内核 、\c7x_DSP_code_samples_adv\c7x_hough_lines\ALG\VXLIB_hoghLineFromList_i16u_o16u.c、以了解 LUT 和 HIST 的示例用法

    此致、
    Shyam