This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:CCS-LAUNCHXL-CC1310 sail 1.40 SDK 示例编译错误

Guru**** 2301760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/874925/ccs-launchxl-cc1310-ccs-launchxl-cc1310-sail-1-40-sdk-example-compilation-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我想编译 sail 插件示例并加载到 cc1310。 但 CCS 无法编译。 存在附件等错误。 我如何解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gazi、

    您使用的 SDK 版本中不存在 TRNG 驱动程序(v2.10.00.36)。 您必须更新 SDK 版本;我建议您更新到最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已更新 SDK 版本。 但是、正如您看到的、CCS 编译会出现新错误。 我该怎么做? 如何编译这些示例项目?

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了一个选项。 我将 nortos 项目导入 CCS。 CCS 编译了项目而没有错误。 我认为错误的原因是 RTOS SDK。 我在下面附上了我的屏幕截图。 您对 ti-RTOS 项目编译有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了一个选项。 我将 nortos 项目导入 CCS。 CCS 编译了项目而没有错误。 我认为错误的原因是 RTOS SDK。 我在下面附上了我的屏幕截图。 您对 ti-RTOS 项目编译有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SDK v1.40到 v3.20、可能需要一些不同的 CCS 配置、这些配置通常难以跟踪。

    最简单的解决方案是从您已经完成的最新 SDK 中重新导入项目、并将源代码从旧项目移至新项目。