This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2262120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/875260/ccs-launchxl-cc1310-code-composer-studio-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

昨天在打开 Code Composer Studio (版本:9.3.0.00012)时、我遇到了更新"调试探针"的众所周知的警告。 我单击了"更新"、然后显示了以下错误、如下所示。

有人可以帮帮我吗?

我有三个 CC1310 LaunchPad 都无法更新、我尝试安装 CCS v. 8 (因为这是我上次在中使用它们的环境-我最近刚刚更新到 CCS v. 9版本、实际上没有使用它)、但也无法在版本8中更新。 是否有另一种方法来更新编程器?

昨天我得到了以下内容,但错误在"ccs_base/common.."中提到的固件更新程序 只需打开和关闭、我就不会获得任何信息或选择。 此外、"readme.txt"文件根本不存在。

最棒的

Rune

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rune、

    我很遗憾听到这个问题。 固件更新有时需要拔下并重新插入电路板、以便正确复位 XDS110。 您是否尝试过这样做?  

    项目或工作区中的目标配置文件(.ccxml)上的测试连接按钮将有助于找到有关此问题的其他详细信息。 它是否报告错误/  

    最后、请按照下面 XDS110页面中显示的故障排除步骤进行操作。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    感谢您的回复。

    我在其中一个项目中双击一个.ccxml-file、然后选择"Test Connection"、这就是我得到的回复:

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
    
    执行以下命令:
    
    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
    
    [结果]
    
    
    --- [打印电路板配置路径名]---------------
    
    C:\Users\BALDRN~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs901\0\BrdDat\testBoard.dat
    
    -- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
    
    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为2019年11月25日。
    库构建时间为'16:55:29'。
    库软件包版本为'8.4.0.00006'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。
    
    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
    
    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
    
    硬打开控制器时出错。
    
    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
    
    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
    
    值为'-242'(0xffff0e)。
    标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。
    
    说明:
    无法访问路由器子路径。
    电路板配置文件可能不正确。
    
    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
    

    这是否提供了有用的信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于故障排除指南(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html)、其中提到了几个选项:

    • "如果此错误源于硬件(定制硬件或故障电路板或连接)、请检查 此 e2e 论坛主题。"
      • 这不是定制硬件、而是之前多次使用的三个 CC1310 LaunchPad、因此我认为可以假设这不是硬件问题或连接故障、因为我没有更改设置(PC、USB 集线器、驱动程序、LaunchPad 或其他)。
    • "此外、电源问题可能会导致此问题、如 此 e2e 论坛主题中所述。"
      • 同样、硬件尚未被触及、因此我想这一点也无关紧要。
    • "如果此错误源于软件、则可能是由于配置文件问题(如 本 e2e 论坛主题中所述)。"
      • 我尝试生成新的目标配置、但错误相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新似乎总是正常(尽管更新完成时我始终收到错误消息)。 报告的问题与之后尝试访问 CC1310的顺序有关,这不能是因为... 原因。