This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDEP0066:我应该选择哪个连接/调试探针来连接 EZDSP5535评估板

Guru**** 1671550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/874922/ccs-tidep0066-which-connection-debug-probe-should-i-choose-to-connect-with-ezdsp5535-evaluation-board

器件型号:TIDEP0066

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在 C5535 eZdsp 文档上重复语音识别参考设计的语音识别实验。 但是、我有一些问题。

我已安装  

•CCS (演示使用 v6.1.2进行了测试)

•DSP/BIOSTm实时操作系统 v5.42.0.7

•TIesr 语音识别软件包

•C55XCSL-LOWPOWER-3.00.02 (此设计假设 CSL 安装在以下 Windows 路径上:C:\c55xx_CSL_3.00)

Windows 7 PC 上完全相同的版本。  

C55XCSL-LOWPOWER-3.00.02似乎不支持 C5535。 我必须在 general.h 中手动添加#define CHIP_C5535、并在其他头文件中添加 CHIP_C5535支持以通过编译。 如果我安装最新版本3.08.01、则没有 cslVC5505项目。 此外、在3.08.01中、I2Cread 函数已更改、与下载的 TIesrDemo55软件包不兼容。

那么、我想问、C55XCSL 的哪个版本是 C5535 eZdsp 电路板的正确版本?  

另一个问题是、在我成功编译代码后、我不知道应该选择哪种调试探针。 由于有许多选项、这有点令人困惑。 我尝试选择不同的测试连接进行测试。 没有成功。  

我想问一下我应该为 eZdsp 电路板选择哪个调试探针?  是否有任何详细文档解释了如何使用调试探针将程序加载到 eZdsp 电路板?

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Fang Sun1]]我想问一下我应该为 eZdsp 电路板选择哪个调试探针?  是否有任何详细文档解释如何使用调试探针将程序加载到 eZdsp 电路板?[/quot]

    请在下面的页面中搜索电路板名称。 其中介绍了配置 CCS 调试器的设置。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-common_target_configurations.html 

    [引述 USER="Fang Sun1]]我想问 C55XCSL 的哪个版本是 C5535 eZdsp 电路板的正确版本?  [/报价]

    正如您提到的、所使用的两个 CSL 版本之间似乎存在不兼容性。 由于器件型号非常相似、并且 TIDEP0066手册 指示您使用非常具体的组件版本、我会坚持使用它们。

    与 cslVC5505相关的工程是较新版本中的 C55XXCSL_LP 工程-只需更改名称即可在工程属性-->编译-->选项卡依赖项中进行配置。

    I2CRead 的较新 API 还有两个选项(超时和校验总线)、但我并不能完全理解它们的含义。 我会通知一些 CSL 专家进一步评论。  

    要为 C5535 DSP 构建较新的 CSL 3.08、请参阅其安装指南 PDF 的第3.3节。  

    此致、

    拉斐尔