工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在 C5535 eZdsp 文档上重复语音识别参考设计的语音识别实验。 但是、我有一些问题。
我已安装
•CCS (演示使用 v6.1.2进行了测试)
•DSP/BIOS实时操作系统 v5.42.0.7
•TIesr 语音识别软件包
•C55XCSL-LOWPOWER-3.00.02 (此设计假设 CSL 安装在以下 Windows 路径上:C:\c55xx_CSL_3.00)
Windows 7 PC 上完全相同的版本。
C55XCSL-LOWPOWER-3.00.02似乎不支持 C5535。 我必须在 general.h 中手动添加#define CHIP_C5535、并在其他头文件中添加 CHIP_C5535支持以通过编译。 如果我安装最新版本3.08.01、则没有 cslVC5505项目。 此外、在3.08.01中、I2Cread 函数已更改、与下载的 TIesrDemo55软件包不兼容。
那么、我想问、C55XCSL 的哪个版本是 C5535 eZdsp 电路板的正确版本?
另一个问题是、在我成功编译代码后、我不知道应该选择哪种调试探针。 由于有许多选项、这有点令人困惑。 我尝试选择不同的测试连接进行测试。 没有成功。
我想问一下我应该为 eZdsp 电路板选择哪个调试探针? 是否有任何详细文档解释了如何使用调试探针将程序加载到 eZdsp 电路板?
如果有任何帮助,将不胜感激。