This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8350H-EVM:导入项目错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882188/ccs-drv8350h-evm-importing-project-errror

器件型号:DRV8350H-EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

完整错误:

'RV835X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensored_BLDC'、因为其编译器定义不可用。  

请在导入此项目之前安装 MSP430v16.9编译器-单击'View > CCS App Center'以检查编译器更新是否可用、或手动安装编译器并通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'将其注册到 CCS。

我按照 DRV835X-EVM 的指南用户、尝试导入现有工程、尽管我按照他的要求安装了19.6版编译器、但我遇到了相同的错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abderrahim jamaoui"]请安装 MSP430v16.9编译器

    [引用 user="Abderrahim jamaoui"]尽管我安装了编译器的版本19.6[/引用]

    您好!

    您需要编译器的版本16.9、而不是19.6。

    请使用 CCS "安装新软件"功能来安装版本16.9

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的配合、我没有注意到这种不同、非常抱歉。