This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDR3调试问题

Guru**** 2549770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872860/ddr3-debug-problem

器件型号:EVMK2E

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     当我在 CCS 上构建 DDR3_EDMA_TEST 时、它失败、并在控制台中显示以下消息:

       然后我安装 BIOS_MCSDK_02_01_02_06、它仍然与以前一样。 如何解决此问题? CCS 版本为 CCS v9、我使用的操作系统为窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该消息表示编译器无法使用提供的 include_paths 找到 csl.h。

    c:\ti\pdk_keystone2_3_01_01_04\packages/ti\csl 目录中是否存在 csl.h 文件?

    main.c 中的#include 看起来是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aartis!

         CSL.h 的路径与您所说的完全相同。

         main.c 中的#include 如下所示:

        我安装了多个不同版本的 PDK 软件包。 这是我遇到问题的原因吗?

        希望您能回答。

        Suafie。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="suafi"]我安装了多个不同版本的 PDK 软件包。 这是我遇到问题的原因吗?

    它可能是这样。 进入 Project Properties-> Products 选项卡、确保仅启用 PDK 的相关版本和其他必需产品。