This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:毫米波 CCS 演示项目可以&'t 导入

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877079/ccs-iwr1642boost-mmwave-ccs-demo-projects-can-t-be-imported

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我关注的是毫米波 CCS 演示(http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABIxMTvUolT1ZHVYdpbDjQ__VLyFKFf__LATEST)。 我已从 Resource Explorer 安装了 Industrial Toolbox、并可以在某些实验中导入工程。

但在“开箱即用演示”中导入 CCS 项目- DSS 和 CCS 项目- MSS 时遇到问题。 右上角用于导入项目的图标消失。 该对话框要求我"要查看项目源文件、请按照用户指南中提供的说明将项目导入 CCS。" 但是、我在 CCS 用户指南中找不到任何函数。  

我的 CCS 版本为 9.3.0.00012、SDK 版本根据演示版本说明 (http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABIxMTvUolT1ZHVYdpbDjQ__VLyFKFf__LATEST)、Uniflash 为5.2.0。

那么、我如何导入这两个项目呢?

 

希望您能提供帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在已经解决了这个问题。 我将工业工具箱版本更改为3.0、现在可以导入这两个项目。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zi,

    我很高兴您能够解决这个问题、如果您仍有疑问、请随时打开新话题!

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zi,

    我有相同的问题。 在 Resource Explorer 中 、我只能看到 Industrial Toolbox - v4.2.0。 您在哪里更改为3.0?

    谢谢、

    Qu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qu、

    将鼠标移到"工业工具箱4.2.0 "上、单击三个点的符号、选择"更改版本"

    此致、

    齐伊