This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用函数 IPCBootCPU2 (uint32_t ulBootMode)引导 CPU2时出现问题

Guru**** 2265180 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894765/ccs-tms320f28379d-have-problem-use-function-ipcbootcpu2-uint32_t-ulbootmode-to-boot-cpu2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试使用函数 IPCBootCPU2 (uint32_t ulBootMode)通过 CPU1引导 CPU2。

背景:我仍在使用 CCS7.3、我尚未更新到最新的 CCS、担心更新可能会中断。

我已经有一个使用单个 CPU1的项目在工作、但我需要对其进行升级以同时使用 CPU1和 CPU2。 下面是我要做的:

第1个。 我将"F2837xD_IPC_Driver_Util.c"文件从 C:\ti\C2000Ware_1_00_04_00_Software\device_support\f2837xd\common\source 复制到我的本地项目目录中。 我可以在项目资源管理器中看到文件、如以下图片所示:

第2个。 我在  main.c 中包含了头文件:#include "F2837xD_IPC_DRIVERS.h"

第3个。 我在   main.c 中调用了函数 IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM _FLASH)

下面是我在尝试构建它时看到的内容:


"C:\\users\\ericw\\AppData\Local\\Temp\\{07306EAD-4D37-4035-A492-7D39E67CDD8E}",第44行:错误#10008-D:找不到文件"./F2837xD_IPC_Driver_Util.obj"

未定义的首次引用
符号
------ --------
_IPCBootCPU2 ./main_CPU1.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"Controller_CPU1.out"

>>编译失败

以下是我的困惑:

链接尝试查找 obj 文件的目录不是我的项目目录。 为什么要在某个系统温度目录下查找 obj 文件? 我可以在我的项目目录\Release 下看到我的所有其他.obj 文件。 obj 文件位于何处?

执行此操作的正确方法是什么?

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否重新构建项目并向我们发送控制台输出?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena

    感谢您的回复。 我在该电子邮件的末尾附加了控制台日志。
    奇怪 的是、我找不到尝试构建"F2837xD_IPC_Driver_Util.c"文件的工程。 我确实看到其他每个文件都已编译。
    我刚刚将 "F2837xD_IPC_Driver_Util.c"文件复制到我的项目文件夹中、希望项目能够识别它。 我确实在项目浏览器中看到了该文件。 这是正确的方法吗?
    Eric


    ****为项目9500Controller_CPU1构建配置版本****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
    '构建文件:./9500CPU1_CLA_functions.cla'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_display_inline -proc-display_cpu1.premote_display_intranscient="-cual_cpu1.htm-board_display_display_display_us_guides=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -ctrine-board_display_us_guides=-ine-ine-ine_display_cpu1.cpu1.cpu1.htm#-board_display_display_display_display_display_us.cpu1.-intran.cpu1.p_display_display_display_display_us_us.cpu1.-ind_us.cpu1.p_us.cpu1.-ind_display_display_us.cpu1.-inus.cpu1.-inus.cpu1.-inus_display
    '完成的构建:./9500CPU1_CLA_Functions.cla'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_LoadFuncs.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_display_intrus_cpu1 -include_display_ine-ine-board_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board_display_support=intransc_display_us_display_support=ine-board-board_display_supd_display_us.cpu1.cpu1.htm#-display_support_support=us_display_support=us.cpu1.htm#-board_display_display_support_support_support=raintran.cpu1.htm#-board_display_display_support_support=us_support_support=raina.ify_display_support=fuld_display_support=fu1.htm#.cpu1.htm#.cpu1.htm#-display_support_support_support_support=fulation="
    '完成的构建:./9500CPU1_LoadFuncs.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_BackgroundLOOPs.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_remote_display-intrack_cpu1 -board-board_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -intrack_display_support=ine-board_display_support=intrack_guiendates=-ine-board_cpu1.-board_display_display_guep_cpu1.-intrad_cpu1 -board_display_display_support=intrack_support_support=rand-ines=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board.cpu1.-board.cpu1 -intrad_display_display_display_display_support=rand-board.cpu1 -ines=rand_guep_guep_guep-ines=ines=-ines=-intrad_guep_guep_guep-in
    '完成的建筑:./9500CPU1_BackgroundLOOPs.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Interuptfuncs.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_intrendature=c_decure-board-tran.cpu1.board_super-trendates=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board-tran_suppf-nature_display-tranu1.cpu1.htm#-suppref_display_support-board-suppendature_guide-board-tran.cpu1.htm#-cn_suppf-natify_display_suppage-cn_display-cn_suppref_guidature=trine-board-tran.cpu1.htm#-cn_supd_suppf-nature_display-cn_display-cn_suppf-nature_suppudpage-cn_guidature_suppage-cn_suppage-
    '完成的建筑:./9500CPU1_Interuptfuncs.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Hardware.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_display_intruse-board_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board_display_remote_display_cpu1 -board-board-board_display_board.cpu1.htm#-board_display_display_sup两者 之间的关系-cn_display_display_support=-board-board_support=us.cpu1.-board_board_display_board_display_board_board.cn_display_support=us.cpu1.-cn_board.cn_board_sup两者 之间的关系。
    '已完成构建:./9500CPU1_Hardware.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_OnOffFuncs.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -intrat_super-c_diender=-board.cpu1.board_display_intran_support=ine-board.cpu1.-board_display_support=intransc_support_support=ine-board.cpu1.-ine-board_display_support_support_support=intranu1.htm#-cn_support_support_support_support_support=clus_support_support=clus.cpu1.htm#-cn_display_support_support_support=clus.cpu1.htm#-intranscient_sup两者 之间的-content_display-content_support_support_support_support-cn_support_support=clus.cpu1.htm#-cn_support_support_sup
    '已完成构建:./9500CPU1_OnOffFuncs.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Macro.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="cus_intran_support=vu1 -board_support=vcu_probe-board-board_probe-board-board_remote_display_intranscient="-cn"/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -c_display_guie_display_cpu1.htm#-board_display_guide-ine_display_guide-cep_guides=-cep_cp_cpu1.htm#-ine_display_cpu1.htm#-intrine_display_cpu1.htm#-cual_display_guide_display_guide_cpu1.htm#-cep_cpu1.htm#-cual_display_guide-ine_display_cpu1.htm#-cn_guide_cpu1.htm /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1
    '完成构建:./9500CPU1_Macro.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Calibration.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include "-v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="cus_intran_support=cual_cpu1 -board-board-board_display_intranscal_decurity=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board-board_display_cpu1 -board.cpu1 -board_display_display_display_supu1.htm#-board_display_display_display_suppudp_suppudp_board-board_intran.cpu1 -board_display_display_suppudpage=f_gui_gui_guides=ine-ine-ine-ine-ine_display_guides=-ine_display_guides=-ine_display_cpu1.-ine_display_guides=ine_display_cpu1.-ine-in
    '已完成构建:./9500CPU1_Calibration.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_DPRAM.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_display_intry_premote_display-dcpu1.cpu1 -board-board_display_display-dcpu1.dcpu1.-board-board_display_intran_display-dcpu1 -board_display_display_support=dcpu1.-board_display_support=dcpu1.htm#-board_display_display_support=raindcpu1.htm#-board_display_display_support=raindcpu1.htm#-board_display_display_display_display_display_support=us.cpu1.htm#-board_display_display_support=us.cpu1.htm#-display_support=us_support=us_support=us.cpu1.htm#-in
    '已完成构建:./9500CPU1_DPRAM.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_UserShape.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_pref_us_line-board=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -display_display_cpu1.pref_us_ude_display-board.cpu1 -board.cpu1 -board_display_display_us_epintranag_guie_display_us_guides=-ine-board.cpu1 -ine-ine-intran.cpu1 -us_display_us_display_us_gui_guides=-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-intran.cpu1.cpu1 -us.cpu1 -us.cpu1 -us.cpu1 -us.cpu1 -us.cpu1 -us.cpu1 -us_display_display_display_display_us
    '已完成构建:./9500CPU1_UserShape.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Slew.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_pendit_intrature=-c_priendumintran="-c_cpu1.be-board-board-board-board_display_gui="-cn_guides=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -ove_display_guide-d_ine-d_probe-d_proby"-intrine-d_us_probe-d_probe-d_display_guie_display_guides=-intran.cpu1.premot_guides=-tran.cp_us_guides=-ine_display_us.cpu1.-ine_display_guides=-ine_display_guides=-ine-d_us.cpu.cpu1.-ine_
    '完成的建筑:./9500CPU1_SLEw.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_TIMESTAMP.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_premote_ine_display-intrap_cpu1.htm"-=ctrap_display_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -ine-board_tramp_ine-board_support=ine-board-intramp_ine-board.cpu1.htm#-display_display_support=ine-board_support_support=ine-board_tramp_support-ine-ine-ine-intramp_ine-board.cpu1.htm#-cn_display_display_support_support_support=ine-board.cpu1.htm#-trap_support_support=us.cpu1.htm#-cn_display_support_support_support=pru1.htm#-cn_timestimplestimal_destimal_destim
    '已完成构建:./9500CPU1_TIMESTAMP.c'
    '
    '生成文件:./DSP2833x_Memcopy.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=-include_sup两者 之间的关系-include_display_ine-board-board-board_supdsp33x=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -board_display_board-board.cn_board-board_suppremote_display-board.cn"-board.cn_board.cn_board.cn_display_suppremote_display_over-intran.cn_support=d_board.cn"-over-ine_display_board.cn_board.cn_board.cn_board.cn_board.cn_support=d_over-intran.cn/secon_board.cn_board.cn_board.cn_display-ove_display-content_board.cn_over-ines=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -over-content_board.cn_board.cn.cn_ov
    '已完成构建:./DSP2833x_Memcopy.c'
    '
    '生成文件:./F2837xD_usDelay.asm'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="cus_intran_support=v37d_board-board-board_over-display_board-board_board_suppremote_display-board-board.us=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board_board_suppremote_display_board-board-board.us_over-ine_display_board.usband_die_display-board.us.us.us.us.us.us.us.cn"-content_over-intran.cn"-content_over-ine-board_board_board.cn_over-ine-board.cn_over-ine-board_board.cn_display_over-d_suppage=intran.cn_board.cn_board.cn_over-ine-over-ine-board.cn_over-in
    '完成的建筑:./F2837xD_usDelay.asm
    '
    '构建文件:./9500CPU1_measure.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_intry_pendit_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board_intrature=cual_cpu1.htm"-over-cual_proby"-board-c_diag="-cep_proby"-board_display_guie_display_guie_display_guie_display_ines=-ine_display_intrad_us.cpu1.htm#-cual-cual-cual-cual-cep_probe.pru1.cpu1.page=d_probe.pru1.htm-cual_ude_display_us.cpu1.htm#-cual_ine_display_ude_display_guie_display_guide_display_guidep_ine_display_in
    '完成的建筑:./9500CPU1_measure.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_CodeStartBranch.asm'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_excluse_display-excluse_trad_code.combe-ine-proc-display_code_display_code_display_trad_code.combe-ine-ine-exclus_code.comb&tran_code.com_code.htm#-code_display_code_display_code_band_decon_guid_guide-ex-tran.cpu1.-tran.cpu1.-code.com_code.com_code.com_code.com_code.com_code.htm#-code.com_code.com_code.htm#-code.com_code.htm#-code.com_code.htm#-code.com_code.com_code.com_code.com_code.com
    '完成的构建:./F28xCPU1_CodeStartBranch.asm'
    '
    '构建文件:./F28xCPU1_CLA.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_excla_exclus-board-excla_diag-board-board-exclaus-board-excla_decon_exclaus-board-board-exclaus-board-board_exclaus-board-board-board-board-exclaus-exclaus-board_exclaus-board-intrinflu1.board_exclaus-exclaus-board_guius-exclaus-board_gui_gui_gui_guial-ines=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -exclaus-exclaus-exclaus-excla_decon_guial-ine_display_guius-ine_display-exclaus-
    '完成的构建:./F28xCPU1_CLA.c'
    '
    '构建文件:./F28xCPU1_ADC.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_exclus_intrendation-"-exclus-exclus-c_decure-exclus-board-board-exclus-c_diag-board-exclus-exclus-inature=intrinature=-ine-board-intran_cpu1.board-intran_guide-board-exclus-ine-board-exclus_exclus-cus_guie_display_guie_display-exclus-exclus-cus-exclus_guius_guius-exclus-cus-exclus-inus-intrus_guie_inus_guius-cus-inus-inus-
    '已完成构建:./F28xCPU1_ADC.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Safty.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_display_inline -intran_cpu1 -display_warning="-cepd_cpu1.cpu1 -board_suppremote_display-board-board-board_supd_guiendamage=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -board_guie_display_guides=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -cep_cpu1.cpu1.htm#-board_display_display_suppremote_display_guidence.come_display_guide-ine_display_guide-ine_display_guide-ine_display_guide-ine_ine.cpu1.cpu1 -ine.cpu1 -intran.cpu1 -ine_display_guide_display_us.cpu1.-ine_display_us
    '完成的建筑:./9500CPU1_Safty.c'
    '
    '生成文件:./F2837xD_DMA.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_display_intran_support=-board-board-board-board_display_band_diag.cpu_board-board-board-board.tran_suppage=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board-board_display_board.cn_board.cn_board.cn_display_over-dma-board.cn_board.cn_display_board_board.cn_over-ine_display_board.cn_board.cn_over-ine_display_board.cn_board.cn_over-intrandma_da_da=dma-board.cn_board.cn_display-board.cn_board.cn_display-board.cn_board.cn_board.cn_over-dma-board.cn_board.
    '已完成构建:./F2837xD_DMA.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_Command.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_intrus_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -board_intransc_display_cpu1 -board-display_guide-ine-ine-gui="-cep_cpu1.htm-board_display_guides=-ine_display_cpu1.htm#-board_guide_display_guides=-trine_display_cpu1.htm#-cep_display_guide_display_cpu1.htm#-board_supp_guidence.come_display_guide-ine_display_guide-ine_display_cpu1.htm#-ine_display_cpu1.htm#-ine_display_guide_guide-ine_display_cpu1.cpu1.htm#-ine_display
    '已完成构建:./9500CPU1_Command.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_DefaultISR.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_exclus_intrus-exclus-c_decure-board-c="-c_define-board_exclus_intrus-board.cpu1 -board-exclus_exclus-board-display_guius-cep-cus_guius_intrus-board_gui_exclus-cep-cep-display_guiation="-cep-cep-cus_guius_gui_gui_guiep-ines=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -cep-cep-display_gui_gui_gui_ines=-cep-cep-ines=-ine_display_guide-file_display_guides=-ine_display_in
    '完成构建:./F28xCPU1_DefaultISR.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_SetOperation.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_display_intry_display-d_support=-board_display_guides=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -board_display_us_guides=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board_display_display_us_guides=d_intran.cpu1 -board_display_display_us.cpu1 -board.cpu1 -board_display_display_display_over-intran.cpu1 -board_display_display_display_guides=-board.cpu1 -ine_display_us.cpu1 -board.cpu1 -board.cpu1 -board_display_display_display_over-intran.cpu1 -board.cpu1 -board.cpu1 -board_display_display_display_support
    '完成的构建:./9500CPU1_SetOperation.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_IPC.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="cus_intran_us_exclus-exclus-c_diag-intrature=-ine-board-exclus_cpu1.htm-board-exclus_exclus_guius-board-exclus_guius-board-exclus-ine_display_guius_gui_gui_guide-ine_ine_intrine-ine-ine-ine-ine-ine_display_gui_gui_guide-ines=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -exclus_guide-ine_ine_ine_ine_intrus_guide-ine-ine-ine-ine-ine_ine_ine_ine_ine_intruse-ine-ine-ine_display-exclus_cp /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1
    '完成的构建:./F28xCPU1_IPC.c'
    '
    '构建文件:./F28xCPU1_PIECTRL.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_exclus_exclus-board-exclus_exclus-intr-board_exclus-ination="-exclus_exclus_exclus-board-exclus_exclus-board-exclus_exclus-ination_exclus-board-exclus-exclus-trus-exclus-inus_gui_gui_exclus-inus-inus-inus-exclus-exclus-exclus-trus-inus-inus-inus_guius-inus-inus_exclus_guius-inus-ination_exclus-exclus-exclus-trus-inus-in
    '完成的建筑:./F28xCPU1_PIECTRL.c'
    '
    '构建文件:./F28xCPU1_ECAP.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_exclus_exclus-exclus-c_decrand_diag="-board-exclus-inature=-intrase-board-exclus_exclus-c_decnature=-inature_cpu1.board.cpu1.board-exclus-exclus-intran_exclus-cus-inature_guia-cus-exclus-cus_exclus-cus-exclus-exclus-exclus-exclus-inus_guius-inatus-inus-exclus-inus-inus_guius-inature=cus_guius-exclus-exclus-in
    '完成的建筑:./F28xCPU1_ECAP.c'
    '
    '构建文件:./F28xCPU1_EMIF.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_exclus_exclus-exclus-inus-exclus-inature=c_diag-exclus-exclus-inature=c-intrine-inatify_cpu1.board-exclus-exclus-c_di_exclus-inus-intrus-c-ine-ine-inus-inus_exclus-inus-exclus-inus-inus_exclus-inus-inus-inus-inus-exclus-inus-inus-inus_exclus-inus-inus-inus-inus-exclus-inus_exclus-inus-inus-exclus-inus-
    '完成的构建:./F28xCPU1_EMIF.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_ePWM.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_exclus_exclus-exclus-c_diag-board-excluse_intran.cpu1.-board-exclus-exclus-board-exclus-exclus-exclus_guestinature=-inature=cus-exclus-inature_exclus-inature_guia-cus-inature_gui_guide-ine-ine_intran.cpwmag-exclus-exclus-exclus-ine-inature=c-ine-intrinature_gui_guie_display-exclus-exclus-exclus-inatus-ine-probe-inus-c-
    '已完成构建:./F28xCPU1_ePWM.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_PieVect.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="include_exclus_exit_intrase-exclus-ine-probe-exclus-c_decure-board-exclus-c_dius-exclus-exclus-intrus_guius-ine-probe-board-exclus-exclus-intrus-ind_guius-exclus_guius-exclus_guius-exclus-inus-ind_guius-exclus-exclus-inus-exclus-inus-inus_guius-inus-ind_guiep-inus-intrus-exclus-inus-inus_guiep-ine-ine-inus-inus-inus /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include
    '完成的建筑:./F28xCPU1_PieVect.c'
    '
    '构建文件:./F28xCPU1_GPIO.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="c_vcu_support=vcu-exclus-exclus-exclus-c_diagintrine-board-exclus-inus-exclus-inus_guius-exclus-inus_guius-exclus-ine_probe-probe-board-exclus-intrus_guius_guius-exclus_guius-exclus_guius-trus_guiation="-ine-board-ine-board-exclus-exclus_guiep-ine_display_guiep-intrus_guiep-cep-cep-inus_guiep-ine_display_guius_guiep-ines=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include
    '已完成构建:./F28xCPU1_GPIO.c'
    '
    '生成文件:./fapi_UserDefinedFunctions.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_excluse_remotions="c_pendors="-c_pref_intranions"-overview_ex-cus_exclus-board-board-board.cn"-cn_exclus_defintranions"-content-content-content-content-content-cn"-content_band_define_display-cn"-cn_exclus_define_display-cn"-content-content-content_bot_band_define-fations=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -content-content-content-content-content-content-content-content-content-content_botions"-content-content_content_content_content_content="catiforit_content-cn"-cn"-content_file_display
    '完成的建筑:./Fapi_UserDefinedFunctions.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_SYSCTRL.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="cus_exclus_intr-exclus-c_decurity=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board-exclus_exclus_exclus-cus_exclus-intr-board-board-board-exclus_excluse_display_us_guiation="cus-cus_exclus-intrus_exclus-intrus-board-board_exclus_guiation="cus-intrintran_guus-board-board-exclus_exclus-intrus-cn"-intrus_guus_exclus-inus_exclus_guus-intrus_guus-intrus_guus-inus-intrus_guus-inus-in
    '完成的构建:./F28xCPU1_SYSCTRL.c'
    '
    '生成文件:./9500CPU1_VariableInit.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_intrus_support=intran_cpu1 -board-board-opt_proband_defintrination="-c_defination-ine-board-intrinature=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include -inature_probe-board-intran.cpu1.htm_display_display_guide-board-intran.cpu1.htm_display_guide-intran.cpu1.-intran_guides=/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -intran_guides=intran.cp_guide-intran.cp_guides=intran.cp_guides=intran.cp_guides=intran.cp_guides=ines=intran.cpu1.-
    '完成的建筑:./9500CPU1_VariableInit.c'
    '
    '生成文件:./main_cpu1.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_intry_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include -board_intransc_use-board-display_guide-ine-ine-board_suppremote_display_guie_intransc/cpu1.htm-board-board_display_guide-ine-board_guide-ine-ine-ine_display_guide-ine_ine_intran.cpu1.htm#-board_suppage=-cn_guide-board_guide-board_guide-ine-ine-ine-ine_ine_display_guide-ine-ine_ine_ine_ine_intran.cpu1.htm-cn_guide-ine_display_guide-ine_display_guide-ine-ine_
    '完成的建筑:./main_cpu1.c'
    '
    '生成文件:./F28xCPU1_GlobalVariableDefs.c'
    '调用:C2000编译器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/headers/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/include /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O2 -opt_for_speed=3 -fp_mode=relaxed -include_support=/Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/common/include /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/Controller_Board/9500Controller_CPU1 -include_exclus_exclus-exclus_exclus-board-exclus_exclus-intrus_exclus-ination="c_define-exclus_exclus-inus_exclus-inus-inus-inus_exclus_exclus-inus_exclus_exclus-inus-inus_exclus_exclus-inus-inus_exclus_exclus-inus_exclus-inus-inus-inus-inus_exclus_exclus-inus_exclus-inus-inus_exclus_exclus_exclus-inus-inus_exclus_exclus
    '完成的建筑:./F28xCPU1_GlobalVariableDefs.c'
    '
    '构建目标:CONTROLLER_CPU1.OUT'
    '调用:C2000链接器'
    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/bin/cl2000 /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/lib /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/lib -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O4 -opt_for_speed=2 -fp_mode=relaxed -advice:performance_u1=cpu1=cpu1=vu1=vcu_support=vcu-ovcu-ovcu-ore-dice-se-se-se-size_display-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/lib -ine-ine-ine-ine-dagram_ine-ine-ine-ine-s=-ine-ine-se-ine-ine-intrad_ine-se-s=-ine-ine-ine-ine-ine-ine-dagram_ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine-s=-ine-ine-se-ine-ine-ine-dagram_ine-ine-ine-ine-ine-ine-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/include Display_error_number -xml_link_info="User9500Controller_CPU1_linkInfo.xml"-rom_model -o "Controller_CPU1.out""/9500CPU1_Back9500LOOPs.obj""./CP9500U1_CLA_functions.obj""./CP9500U1./infintrintrad.cpu1./cp9500U1./infintrintrad.cpu1./cp9500u1./cpu1.obj obj ./cp9500u1./cpu1./infintrintrintrad.cpu1./cp9500u1./cpu1./cpu1./cpu1./cp9500u1./cpu1./cpu1.htm.obj /Src/ACPM_9500/9500_DSP_Firmware/FlashAPI_Lib/lib/F021_API_F2837xD_FPU32.lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.4.LTS/lib/rts2800_fpu32.lib /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/lib/cla1_math_library_datarom_fpu32.lib /ti/c2000/C2000Ware_1_00_04_00/libraries/math/CLAmath/c28/lib/2837x_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32.lib

    "C:\\users\\ericw\\AppData\Local\\Temp\\{478B5386-E24B-44C1-AB47-68114406F2A4}",第44行:错误#10008-D:找不到文件"./F2837xD_IPC_Driver_Util.obj"

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    _IPCBootCPU2 ./main_CPU1.obj

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"Controller_CPU1.out"

    >>编译失败
    Makefile:181:目标'Controller_CPU1.Out'的配方失败
    gmake.1]:***[Controller_CPU1.Out]错误1.
    gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。
    Makefile:177:目标“全部”的配方失败
    gmake:***[全部]错误2.

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于某种原因、 F2837xD_IPC_Driver_Util.c 未作为工程编译的一部分进行编译。

    是否可以删除该文件、而不是将其复制到工程文件夹、是否可以通过右键单击 CCS 工程-> Add files 选项来添加该文件。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我尝试过它。 它返回了同样的问题:

    第1个。 我删除了该文件、并在我的文件目录中删除了该文件。

    第2个。 我添加文件使用右键点击项目。 图片如下:

    以及:

    我在下一步中选择了复制文件而不是链接到文件:

    然后、我确实会看到文件返回到项目浏览器中。 但是、构建它也会返回相同的结果。  

    现在、我将代码的每个位从" F2837xD_IPC_Driver_Util.c"复制到另一个文件中、删除 了" F2837xD_IPC_Driver_Util.c"文件。 然后我可以构建 OK。 Composer 可以处理的文件数量是否最大?

    谢谢

    海南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我更进一步了

    我获取任何名为 F28xCPU1_ADC.c 的文件、并将名称更改为 F28xCPU1_Ad.c 则无法再构建该文件。 它显示了错误:

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 F28xCPU1_Ad.obj -O
    gmake:***没有使目标'F28xCPU1_Ad.obj'的规则。

    如果我将文件名改回 F28xCPU1_ADC.c、则构建不会有问题。

    编译器的问题是什么、它如何关心文件的名称。

    再说一次、我不使用最新的 CCS、我使用的是 CCS 7.3、与之相关吗?

    海南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海南、

    当您使用未正确链接的 IPC 文件时、可能会出现问题。 我使用了同一个文件、它正在工作。  

    可以在“属性”>“生成”>“包含”选项中链接文件。 请尝试、如果不起作用、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过这个

    它会让我返回相同的东西。 问题未得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果可能、请分享您的代码。 我将检查并找出您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我愿意与您分享我的代码。

    我将项目的所有内容放入一个 zip 文件中、包括所有包含文件、目录、库文件。

    解压缩文件时,请在 C:\下解压缩。 这应确保所有目录与我拥有的目录相同。

    但是、我不确定是否可以在此处附加一个 zip 文件。 我将尝试一下、如果不成功、我将需要一种方法来为您提供 zip 文件。 如果您收到该 zip 文件、请告诉我。

    谢谢

    Erice2e.ti.com/.../SourceCode.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海南、

    请给我一点时间、我将向您介绍最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、请分享您在项目中使用的 CCS 版本以及使用的器件驱动程序库版本。

    因为会出现许多意外错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dnyanesh

    我使用的版本是 CCS7.3.0.00019  

    编译器版本 TI v 16.9.4 LTS

    我不明白你是指我使用的库。 我使用了很多库、但它们都在我提供的 zip 文件中。

    海南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海南

    需要注意的一个问题是 、Preinclude 文件是头文件、而不是上面有编译器选项的文件(请参阅《C6000编译器用户指南》- SPRU187的第2.3.2节)。

    如需更多信息、请参阅此论坛帖子:https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/130177?CCSv5-1-M7-preinclude-issue

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 CCS 版本更新为最新版本、并重新创建了一个新项目。 已移动所有文件并解决问题。