请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3235SF
工具/软件:Code Composer Studio
即使我使用 UniFlash 5.3.1在 CC3235SF 的开发板上加载程序、当我复位时、该程序也不会启动。 出什么问题了吗?
设置如下。
◆程序
・闪存映像-二进制=无校验
・复位操作-1.选择= CPU 复位
・运行操作=检查
◆设置和闪烁
・μ F 晶振频率:(MHz):8
・在程序加载到闪存存储器期间复位目标=无校验
・仅必要页面
・整个闪存
加载的程序是示例的 uartecho。