This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / LAUNCHXL-CC3235SF:程序即使在加载 UniFlash 时也无法启动

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889974/ccs-launchxl-cc3235sf-program-does-not-start-even-when-loading-with-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

即使我使用 UniFlash 5.3.1在 CC3235SF 的开发板上加载程序、当我复位时、该程序也不会启动。 出什么问题了吗?
设置如下。
◆程序
・闪存映像-二进制=无校验
・复位操作-1.选择= CPU 复位
・运行操作=检查
◆设置和闪烁
・μ F 晶振频率:(MHz):8
・在程序加载到闪存存储器期间复位目标=无校验
・仅必要页面
・整个闪存

加载的程序是示例的 uartecho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否在 Uniflash 中使用了 Imagecreator?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保为器件选择串行接口。  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vincent 的回答。

    什么是 Imagecreator?
    Uniflash 中是否有设置项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有串行接口。
    将 PC 和器件连接到 USB 并启动 Uniflash 时
    检测到已连接的设备。

    或者您是否需要单独设置任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该看到如下所示的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent

    查看收到的信息后、可使用以下工具进行解决:

    "uniflash_project_generator.exe"