This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CCS/TM4C123GH6PM

Guru**** 2800675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890858/ccs-tm4c123gh6pm-ccs-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TI RTOS 和最新版本的系统 BIOS。

我希望在任务创建期间将队列句柄作为参数传递,这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过类似的方法、但不幸的是数据未正确传递:

    void Lightening_UpdateSystem (UArg Q){
    queue_handle* myQ;
    myQ =(Queue_handle*) Q;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    以下是一个示例:

    空 Lightening_UpdateSystem (UARg arg0、UARg arg1)
    {
    Queue_handle queue =(Queue_handle) arg0;
    
    。}
    
    main(){...
    
    Queue_handle myQueuueHandle = Queue_create (NULL、Error_Ignore);
    
    Task_Params taskParams;
    Task_Params_init (&taskParams);
    taskParams.arg0 =(UARg) myQueueHandle;
    myTaskHandle = Task_create (Lightening_UpdateSystem、&taskParams、Error_Ignore); 

    Todd