This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8305EVM:具有永磁转子的三相 BLDC 电机的数字控制

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898128/ccs-boostxl-drv8305evm-digital-control-of-3-phase-bldc-motor-with-permanent-magnet-rotor

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV8305controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我目前正在撰写关于使用永磁转子对 BLDC 电机进行数字控制的学士论文。

电机控制:

LaunchPad C2000 (TMS320F2802x)
BoosterPack DRV8305

电机:
同步 RS Pro 无刷直流电机
三相
4极
霍尔效应角度120度
电压为24V。

光学编码器:
每转一圈最多1024个计数/两个或三个通道



现在、我想使用电位计控制电机速度、并使用开关更改旋转方向。 如果这只在软件中解决、这也是可以的。

为了进行测试、我想使用霍尔效应传感器和光学编码器来控制电机。

遗憾的是、我不清楚在线教程应该如何实现所有这些目标。

是否有人可以帮助我解决这个问题、或者向我发送一个示例代码。

非常感谢您的参与
Philip