This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 MSP430 USB API

Guru**** 2593140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879186/ccs-use-msp430-usb-api

主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试在 CCS9.3或9.2中使用 MSP430的 USB API/开发人员包。 API 是否仍然与 CCS9.3兼容?

我可以在"TI Resource Explorer"下看到 USB 的示例项目、但无法将示例导入"Explorer"下的 CCS。 它会显示一条错误消息。

  

"Example_Guide_MSP430_USB.pdf"没有解释什么是软件包管理器。 或者如何安装/使用软件包的"软件包上下文"菜单。

谢谢、此致

文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wen、

    您需要从 Resource Explorer 安装 MSP430Ware。

    在左侧树形结构中选择 MSP430Ware。  然后、您可以单击右上角的安装按钮、或单击3个垂直点并选择进行安装

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John;

    非常感谢!