This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5716:无法查看寄存器中的值

Guru**** 2763605 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879291/ccs-am5716-unable-to-see-the-values-in-the-registers

器件型号:AM5716

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我尝试使用 AM5716的 MCASP 和 DSP 之间的接口 、但每次我尝试在调试期间观察寄存器状态时、我都会看到这个错误屏幕。  有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据器件的不同、如果外设未正确初始化、为给定寄存器配置的存储器可能会导致内核锁定-器件的存储器控制器可以假定这是一个关键总线错误并锁定内核。  

    另一种可能的情况是另一个资源锁定了存储器映射寄存器(例如 DMA)。 在这种情况下、内核 CPU 永远无法完成存储器访问操作、并且处于等待操作完成相当长的时间的状态。  

    更多详细信息可在下面调试 JTAG 页面中的"器件挂起"一节中看到。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    此致、

    拉斐尔