This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:Project Zero cc2640r2lp stack_library FlashROM_Library BLE_R2.symbols 错误和 lib_linker.cmd 错误

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900785/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-project-zero-cc2640r2lp-stack_library-flashrom_library-ble_r2-symbols-error-and-lib_linker-cmd-error

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio 9.3

遇到以下错误将尝试编译并运行 Project Zero。 遵循了"低功耗蓝牙基础知识"中所述的步骤。 Project Zero 通过 SimpleLink CC2640R2 SDK - 4.10.00.10从 TI Resource Explorer 导入。  

构建 proejct_zero_c2640r2lp_stack_library 时遇到以下错误。  

C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search C:/folder 1/folder 2/folder 3/workspace_v9/project_zero_cc2640r2lp_stack_library/tools/build_config.op C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/blestack/blelib C:/folder 1/folder 2/folder 3/workspace_v9/project_zero_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd cc2640. C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search.xml C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/blestack/symbols
makefile:200:目标'pre-build'的配方失败
用法:lib_search [-h][-v] op_dir cmd device xml symbol_src
lib_search:错误:无法识别的参数:3/workspace_v9/project_zero_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/blestack/../../../tools/blestack/lib_search/lib_search.xml
(ccsd_pre:c2640](ccs_pre:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10/source/ti/blestack/symbols) 

在堆栈库的工程属性下、观察到以下内容、这些内容看起来不正确。  

注意:SDK 位于 c:\ti\...  C:\folder 1\folder 2\ folder 3\workspace9中的工作区

采用 Windows 10的笔记本电脑用于开发  

参考文献

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于工作区路径中的空格而触发生成错误: C:\folder 1\folder 2\ folder 3\workspace9

    请使用不包含任何空格的其他工作区(下划线正常)。 然后导入并构建项目、并告知我们错误是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议有效  

    谢谢你