This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 9.3安装错误

Guru**** 2526690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879458/ccs-ccs-9-3-installation-error

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

请帮助我了解此错误。 我尝试了所有建议和指南、更改了安装文件的文件夹、关闭了防病毒软件、从 cmd 和等进行了安装 但我始终具有相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikita、

    您使用的是网络安装程序还是离线安装程序? 如果是网络安装程序、您可以下载并试用离线安装程序吗?  

    确保完全关闭防病毒软件(至少在安装过程中暂时关闭)。  

    如果离线安装程序的安装仍然失败、请压缩整个/install_logs 文件夹并将其附加到此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是离线安装程序、也是我尝试过的网络安装程序、但也是如此。 日志是 attached.e2e.ti.com/.../35464.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。 由于路径中使用的 Unicode 符号,安装中断。

    从日志:

    运行安装后步骤时出现问题。 安装可能无法正确完成
    写入文件 C:/Users/?????????????时出错 /ti/CCSExternalReferences/dmed_01_01_05_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您发现了问题。 是的、众所周知、安装程序存在 Unicode 符号问题、如 此处的 CCS 用户指南中所述