This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:CC9上强制 VDDR syscfg 工具的警告

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888801/ccs-cc1352p-warning-on-force-vddr-syscfg-tool-on-cc9

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用 CC 9.3和 syscfg 工具来配置我们的定制 CC1352P 板。

当然、我们需要 PA 上的最大输出功率

但是,在 syscfg 工具上设置强制 VDDR 复选框时,会出现一条警告:  

所选射频 TX 功率尚未在启用强制 VDDR 的情况下表征、请参阅快闪。

不确定如何解决。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须检查、但:

    -您使用的是哪个示例(如果有)

    -您能否显示您已从默认设置更改的设置以重新创建您看到的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接我的 syscfg。

    e2e.ti.com/.../MWR400_2D00_syscfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    根据您的设置、您选择了20dBm 输出功率、此设置的特征是 VDDR = 1.67V。HPA 不使用 VDDR、因此在使用此 PA 时不应更改此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果我想使用具有最大输出功率的 PA,我应该按如下方式操作:

    • "High PA"(高 PA)复选框-已选中  
    • "强制 VDDR"复选框-未选中  

    这有点令人困惑,因为“强制 VDDR”的提示工具是:“实现最大 PA 输出功率所必需的”   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你的意思。 应更改部分注释、以清楚表明这适用于14dBm PA、而不是 HPA (20dBm PA)

    这意味着我希望输出20dBm、您应该:

    • "High PA"(高 PA)复选框- 已选中  
    • "强制 VDDR"复选框- 未选中  

    但是、如果您需要14dBm (而不是12.5dBm)、则应该位于另一个 PA 输出上

    • "强制 VDDR"复选框- 已选中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,现在已经很清楚了!