This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM6548:编译器 AM6548

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/895852/compiler-am6548-compiler-am6548

器件型号:AM6548

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

如果我想在 Code Composer Studio 上固定图形前端、比如 PLC 编辑器、我该怎么做?

我已经在 Visual Studio 中编写了一个基本编译器、将布尔表达式转换为 C 代码、但在前进的道路上我有一点迷路。

它是否是插件、如果是、是否有说明如何操作的文档? 或者这更像是一种 Eclipse 吗?

谢谢

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    无需编写 Eclipse 插件即可进行一些集成。   

    例如、我可以将文件扩展名与外部编辑器关联、以便当我双击项目中的文件时、它将在该程序中打开。

    我可以通过转到"文件关联"来执行该操作。  然后添加我感兴趣的扩展名。  然后、在右下角、我单击"添加"并选择要将文件与关联的程序。

    至于文件"build"、最简单的操作是添加一个预编译步骤、使用必要的输入文件运行编译器。  我建议设置一个批处理文件或脚本来执行此操作。

    除此之外、还需要编写 Eclipse 插件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    谢谢、正因为如此、我怀疑食欲会成为最终解决方案。

    但你先前的建议将使我转到这一点。

    无法在首选项下找到关联菜单,可能与 CCS 版本有关(我正在使用 CCS v10)...但我可以使用窗口将某些文件与给定的软件包相关联,从而实现相同的效果。

    您对运行预编译的建议听起来像是为了测试目的而执行的...只是为了确保以下位置为"预编译步骤"   

    有人建议使用 CCS 工具链...他们是否参考了以下图像(GNU v7.2.1…...) 或者、还有其他层...这是一个实际的 CCS 工具链、可以连接到第三方工具链?

    或者、他们是否可以说我通过某种方式从"another ".exe 运行以下构建命令行  

    感谢你的帮助

    保持安全

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我发现了它 … 必须搜索它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在首选项对话框中查找设置可能很困难。  顶部的滤波器盒至关重要。

    此致、

    John