This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:程序不适合 memory.placement 将无法对齐 section".cinit 和 quot;大小为0x5ce。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900825/compiler-program-will-not-fit-into-memory-placement-will-alignment-fails-for-section-cinit-size-0x5ce

工具/软件:TI C/C++编译器

团队、

我在构建项目时遇到问题。

我要附上参考的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能有许多输出段被分配到 SRAM 存储器范围、包括输出段.cinitcinit 段是最后放置的一个部分、当发现它时、没有剩余空间。  

    考虑将.cinit 分配到不同的存储器范围、例如 SRAM0。  我缺乏专业知识来告诉您这一变化是否会导致其他问题。  此类更改在链接器命令文件中实现。  请参阅文章 链接器命令文件入门。  它介绍了您现在拥有的链接器命令文件、因此您可以了解如何更改它。

    如果这些建议不起作用、请指明您使用的 TI CPU。  我将向该器件上的专家通知有关此主题的信息。

    谢谢、此致、

    乔治