This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:具有异常 ADC 压降的开箱即用示例

Guru**** 2579345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/893855/ccs-cc3220moda-out_of_box-example-with-abnormal-adc-voltage-drop

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

当我们使用基于 out_for_Box 示例的固件对定制板进行编程时、我们使用的所有4个 ADC 通道中有1个 ADC 通道、在获取数据时具有更大的压降。 所附图像中的黄色线表示芯片 CC3220MODA 中 GPIO2 (ADC_CH0)的行为、而蓝色线表示 GPIO3 (ADC_CH1)、GPIO4 (ADC_CH2)、GPIO5 (ADC_CH3)的行为。

我们从 GPIO2获取的电压数据几乎是其原始值的一半。  

但是、当我们使用基于 adcsinglechChannel 示例的固件对电路板进行编程时、该示例扩展为使用所有4个 ADC 通道、所有 ADC 数据在附加图像中都表现为蓝线。

在导入 ADC 库之前、out_for_box 示例是否有要做的事情?

我们使用 CCS9.3.0、SDK3.30.00.04、并且所有 ADC 通道直接连接1.5V 电压源和电阻式传感器接地。

感谢你的帮助。

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅两个示例的 syscfg 定义之间的差异。  

    我不确定您的更改到底是什么,但原始 OOB 已定义 GPIO2。

    BR、

    Kobi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    在基于 OOB 的项目 syscfg 中、我们

    1.卸下 i2c 和显示器

    2.将 uart0切换到 GPIO12和 gpio13

    3. gpio22上的一个按钮、GPIO10上的一个 LED、GPIO8上的一个 GPIO

    使用所有 ADC

    其余部分遵循 OOB 示例的原点设置

    在 adcsinglechChannel 示例中、我们仅使用所有 ADC 并将 uart0移至 GPIO12和 gpio13

    我将两个示例的 ti_drivers_config.c 放在下面的链接上

    www.dropbox.com/.../AACGRfxlLPv8XYM3UuKh04GPa

    最棒的

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定导致这种情况的配置差异是什么。

    我建议从工作示例开始、并逐步向失败的示例添加内容(以及更新配置)、直到您发现问题。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确实逐步将开箱即用和 adcsinglechChannel 的 syscfg 更改为相同。 但是、该问题仍然在开箱即用示例中发生。

    当我尝试在 ADC 和 电阻式传感器之间从硬件侧向接地端添加一个10nF 电容时、我发现 GPIO3-5的电压达到1.5V、GPIO2的电压达到1.43V。 不能说出原因、但它现在可以工作。

    只是为了一个备忘录

    最棒的

    周德熙