请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是编码为 UTF-8的 CCS9.3。 但 CCS 默认会在 CpWindows-1251中显示它。
如果我在 Notepad++中打开文件(文件真的是 UTF-8)、则表明编码了 UTF-8 (参见图 1)。 复制内容文件并粘贴到 CCS 中(文本正常显示)、然后保存。 该文件保存在 CpWindows-1251中。
是否可以通过适当的设置解决此问题?
e2e.ti.com/.../CodeDecode.hI在“Windows->Preferences->Editors->Text Editors->Spelling Encoding”中设置为其他 UTF-8。 这没有帮助。