This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:CCS 中的 UTF-8

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889640/ccs-evmk2h-utf-8-in-ccs

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是编码为 UTF-8的 CCS9.3。 但 CCS 默认会在 CpWindows-1251中显示它。

如果我在 Notepad++中打开文件(文件真的是 UTF-8)、则表明编码了 UTF-8 (参见图 1)。 复制内容文件并粘贴到 CCS 中(文本正常显示)、然后保存。 该文件保存在 CpWindows-1251中。
是否可以通过适当的设置解决此问题?

e2e.ti.com/.../CodeDecode.hI在“Windows->Preferences->Editors->Text Editors->Spelling Encoding”中设置为其他 UTF-8。 这没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指出的编码设置似乎没有任何效果。  

    当我尝试用 Unicode 字符保存文件时、我会收到以下消息:  

    尽管您提到的选项设置为 UTF-8。  

    但是、我找到了您可以实现所需目标的位置:  

    菜单 Window→Preferences→General→Workspace

    我在这里测试了这个、它工作正常。 您能否测试此项并查看其是否正常工作?  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来很有帮助: