This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS-MCU:用于430的 TI-RTOS 安装程序不能在 OSX 上运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900182/ccs-ti-rtos-mcu-ti-rtos-install-for-430-doesn-t-work-on-osx

器件型号:TI-RTOS-MCU
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、CCS 和 RTOS!

希望大家在这段疯狂的时刻都能做得好。   

我正在430f5529上进行一些开发、并希望使用 ti-rtos/sysbios、但我在 Mac 上。  向团队成员致敬、感谢他们为 OSX CCS 版本所做的所有工作。  从您第一次发布它开始、它确实有很长的路要走。  但是、我在使用 RTOS 安装程序时遇到问题。  我在 OSX 10.15.4上、当我运行安装程序时、它甚至不会尝试运行。  从命令行运行它会产生:

打开-a tirtos_msp43x_setuposx_2_20_00_06.app

应用程序/Users/germanpm/Downloads/tirtos_msp43x_setuposx_2_20_00_06.app 的 LSOpenURLsWithRole()失败,错误为-10810。

有什么关于正在发生什么事的想法吗?  您是否有机会为我烘烤新版本(非常高兴)?  是的、我在我的计算机上安装了训练营 Windows、但触摸板没有良好的驱动程序、这使我在 Windows 中工作有点痛苦。

最棒的

Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试仅安装最新版本的 BIOS、但失败时出现相同的错误代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以……我做了更多的挖掘  初始阅读让我相信 OSX 会以静默方式隔离.app 中的文件(多么讽刺哈哈)。  使用 xattr 删除隔离区,但仍有问题。 我终于手动运行了"OSX-Intel"、我遇到了可怕的"可执行文件中的 CPU 类型错误"错误。  在我的经验中、这意味着我所有的器件都是为32位而不是64位构建的。

    OSX Catalina 自2019年10月7日起退出。  我正在尝试安装 6.82.00.16 MacOS、该操作系统于2020年3月27日构建。  嗯...  让我们来看看版本说明:

    主机支持

    支持的操作系统:

    • Windows 10、Windows 8、Windows 7
    • Ubuntu 10.04或更高版本
    • Mac OS X

    嗯… OSX 版本无限定符。

     已知问题?

    已知问题

    • 无。

    可能我错了,但在您的发行测试中,这似乎都有一个很大的漏洞。  这很尴尬、因为您清楚地知道了如何为 CCS 和 codegen 执行此操作、因为它的安装很好。  Santa Barbara、我可以使用64位安装程序吗?

    最棒的

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定采取一种迂回的方式来安装 SYSBIOS、而不是轻易放弃。  我下载了支持430的最新 Windows 版本(6.73.01.01)并将其安装在 Windows 中。  然后、我启动到 OSX、并将 BIOS 文件夹从 windows 复制到用户目录中的 ti 文件夹中。  已启动 CCS 并找到并安装它。   

    然后、我成功地使用 SysBIOS 构建了一些430示例。  但是、当我打开 cfg 文件时、不会显示超酷的图形配置工具。

    这不是一个很好的用户体验、所以也许大家都可以花一些时间来改进和解决存在的问题。

    最棒的

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trey、

    很高兴看到你的名字弹出! 我希望大家都好。  

    用于 MSP430的 TI-RTOS 已有一段时间未更新。 我们也没有任何更新计划。

    从 SYS/BIOS 6.75.01开始、我们删除了 MSP430。 我们仍然支持使用旧版本的现有客户。  

    我们知道安装问题、并一直建议客户查看 :https://support.apple.com/en-gb/HT202491

    由于维护/支持问题、我们建议您将.cfg 文件作为文本文件而不是图形工具进行编辑。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太奇怪了!!!

    啊,我还可以。  客户把我拧到了10万美元的调头、所以我要从其他人的项目中休息一下、并努力将自己的产品拿到门外。

    考虑到我在文档中看到的内容、我发现大家都不支持。  我可以轻松地使用旧版本。

    您发送的 Apple 支持链接似乎涵盖了应用程序签名的相关工作。  您遇到的问题比这更深。  在 OSX Catalina 中,Apple 不再支持所有32位应用程序。  BIOS 和 tirtos 的安装程序看起来都是32位编译的、因此即使在解决签名问题时、它们也拒绝运行。   

    所幸的是,我在 SYSBIOS 中接受了最好的培训,所以我相信我可以通过手动编辑 cfg 来获得;)

    Trey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、

    是的、安装程序仅为32位:(

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许应该更新发行说明以反映 OSX Catalina 缺乏支持?

    如果您只需要 Y'all 就不必拥有 EULA、您就可以以 zip 格式发布。  啊、TI 法律... 哈哈哈

    Trey