This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、CCS 和 RTOS!
希望大家在这段疯狂的时刻都能做得好。
我正在430f5529上进行一些开发、并希望使用 ti-rtos/sysbios、但我在 Mac 上。 向团队成员致敬、感谢他们为 OSX CCS 版本所做的所有工作。 从您第一次发布它开始、它确实有很长的路要走。 但是、我在使用 RTOS 安装程序时遇到问题。 我在 OSX 10.15.4上、当我运行安装程序时、它甚至不会尝试运行。 从命令行运行它会产生:
打开-a tirtos_msp43x_setuposx_2_20_00_06.app
应用程序/Users/germanpm/Downloads/tirtos_msp43x_setuposx_2_20_00_06.app 的 LSOpenURLsWithRole()失败,错误为-10810。
有什么关于正在发生什么事的想法吗? 您是否有机会为我烘烤新版本(非常高兴)? 是的、我在我的计算机上安装了训练营 Windows、但触摸板没有良好的驱动程序、这使我在 Windows 中工作有点痛苦。
最棒的
Trey
已尝试仅安装最新版本的 BIOS、但失败时出现相同的错误代码。
还可以……我做了更多的挖掘 初始阅读让我相信 OSX 会以静默方式隔离.app 中的文件(多么讽刺哈哈)。 使用 xattr 删除隔离区,但仍有问题。 我终于手动运行了"OSX-Intel"、我遇到了可怕的"可执行文件中的 CPU 类型错误"错误。 在我的经验中、这意味着我所有的器件都是为32位而不是64位构建的。
OSX Catalina 自2019年10月7日起退出。 我正在尝试安装 6.82.00.16 MacOS、该操作系统于2020年3月27日构建。 嗯... 让我们来看看版本说明:
支持的操作系统:
嗯… OSX 版本无限定符。
已知问题?
可能我错了,但在您的发行测试中,这似乎都有一个很大的漏洞。 这很尴尬、因为您清楚地知道了如何为 CCS 和 codegen 执行此操作、因为它的安装很好。 Santa Barbara、我可以使用64位安装程序吗?
最棒的
Trey
我决定采取一种迂回的方式来安装 SYSBIOS、而不是轻易放弃。 我下载了支持430的最新 Windows 版本(6.73.01.01)并将其安装在 Windows 中。 然后、我启动到 OSX、并将 BIOS 文件夹从 windows 复制到用户目录中的 ti 文件夹中。 已启动 CCS 并找到并安装它。
然后、我成功地使用 SysBIOS 构建了一些430示例。 但是、当我打开 cfg 文件时、不会显示超酷的图形配置工具。
这不是一个很好的用户体验、所以也许大家都可以花一些时间来改进和解决存在的问题。
最棒的
Trey
您好、Trey、
很高兴看到你的名字弹出! 我希望大家都好。
用于 MSP430的 TI-RTOS 已有一段时间未更新。 我们也没有任何更新计划。
从 SYS/BIOS 6.75.01开始、我们删除了 MSP430。 我们仍然支持使用旧版本的现有客户。
我们知道安装问题、并一直建议客户查看 :https://support.apple.com/en-gb/HT202491
由于维护/支持问题、我们建议您将.cfg 文件作为文本文件而不是图形工具进行编辑。
Todd
太奇怪了!!!
啊,我还可以。 客户把我拧到了10万美元的调头、所以我要从其他人的项目中休息一下、并努力将自己的产品拿到门外。
考虑到我在文档中看到的内容、我发现大家都不支持。 我可以轻松地使用旧版本。
您发送的 Apple 支持链接似乎涵盖了应用程序签名的相关工作。 您遇到的问题比这更深。 在 OSX Catalina 中,Apple 不再支持所有32位应用程序。 BIOS 和 tirtos 的安装程序看起来都是32位编译的、因此即使在解决签名问题时、它们也拒绝运行。
所幸的是,我在 SYSBIOS 中接受了最好的培训,所以我相信我可以通过手动编辑 cfg 来获得;)
Trey
也许应该更新发行说明以反映 OSX Catalina 缺乏支持?
如果您只需要 Y'all 就不必拥有 EULA、您就可以以 zip 格式发布。 啊、TI 法律... 哈哈哈
Trey