This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:MSP-EXP430F5529

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888540/ccs-msp-exp430f5529-msp-exp430f5529

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

MSP-EXP430F5529实验板的用户指南说:
"MSP-EXP430F5529实验板的安装有用户体验应用程序
演示了 MSP430F5529"的一些功能、但我无法在我的 LCD 上查看它。
我能够使用 JTAG 向我的板写入简单的程序、它们工作正常、但我不能使用 LCD
因此、我使用 USB 将电路板连接到 PC、将电源开关保持在 LDO 中、但无响应。
如何查看用户体验应用程序。是否需要再次加载 defalut 用户体验应用程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    抱歉给您带来负面体验。 是的、请继续并尝试使用原始 FW 重新刷写 MSP430。 您可以从网络下载、从  Best 此致下载

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    您是否能够重新刷写 MSP430并使电路板再次正常工作?

    此致

    Peter