请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430F5529 主题中讨论的其他器件: MSP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
MSP-EXP430F5529实验板的用户指南说:
"MSP-EXP430F5529实验板的安装有用户体验应用程序
演示了 MSP430F5529"的一些功能、但我无法在我的 LCD 上查看它。
我能够使用 JTAG 向我的板写入简单的程序、它们工作正常、但我不能使用 LCD
因此、我使用 USB 将电路板连接到 PC、将电源开关保持在 LDO 中、但无响应。
如何查看用户体验应用程序。是否需要再次加载 defalut 用户体验应用程序?
谢谢。