This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/886703/ccs-tms320f28335-code-composer-studio-forum

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 E2E 支持  

我使用的是带 TMS320F28335控制卡的 DSP 开发板、并且与 PC 的通信是使用 TID60000467电缆(USB/RS232电缆)完成的。 此外、我使用的是 PSIM V12.02、我尝试运行他们在教程视频中完成的示例之一、我仔细执行所有步骤、并确保一切正常、问题窗口上只有两条警告显示如下:

描述资源路径位置类型

指定了"_c_int00"以外的#10063-D 入口点符号:"code_start" 3_pH_sine_wave_with _SCI_monitoring C/C++ problem

2.说明资源路径位置类型

无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。 3_pH_sine_wave_wave_wo_wo_wing_SCI_monitoring 路径进入问题

 注意:PSIM 生成的代码的名称是3_PH_SINE;Wave_With _SCI_monotoring。

但是、该程序正在运行、我测试通信、并使我成功。 因此、我返回 PSIM 以运行 DSP 示波器、并将其成功连接到 DSP、但它根本不显示任何输入或输出值。 请提供任何意见或帮助。 我对使用 DSP 板非常陌生。

PSIM 中的 DSP 示波器图片

  请帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maen、

    [引用 user="Maen Marji">无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。 3_pH_sine_wave_wave_wie_wie_monitoring 路径条目问题

    是否安装了 xDAIS?  可从 此处下载。

    关闭 CCS、安装 XDAIS、然后再次启动 CCS。 它应检测封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maen、

    您是否能够解决此问题? 我们现在可以关闭 TT 吗?