工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 E2E 支持
我使用的是带 TMS320F28335控制卡的 DSP 开发板、并且与 PC 的通信是使用 TID60000467电缆(USB/RS232电缆)完成的。 此外、我使用的是 PSIM V12.02、我尝试运行他们在教程视频中完成的示例之一、我仔细执行所有步骤、并确保一切正常、问题窗口上只有两条警告显示如下:
描述资源路径位置类型
指定了"_c_int00"以外的#10063-D 入口点符号:"code_start" 3_pH_sine_wave_with _SCI_monitoring C/C++ problem
2.说明资源路径位置类型
无效的项目路径:未找到包含路径(\packages/ti\xDAIS)。 3_pH_sine_wave_wave_wo_wo_wing_SCI_monitoring 路径进入问题
注意:PSIM 生成的代码的名称是3_PH_SINE;Wave_With _SCI_monotoring。
但是、该程序正在运行、我测试通信、并使我成功。 因此、我返回 PSIM 以运行 DSP 示波器、并将其成功连接到 DSP、但它根本不显示任何输入或输出值。 请提供任何意见或帮助。 我对使用 DSP 板非常陌生。
PSIM 中的 DSP 示波器图片